Showing 2,731 - 2,740 of 9,859 results

Page 274 of 986
  • Funcionamiento de una toma de corriente

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

  • Boost All

    System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    Boost All Boost All Boost All You can apply a boost of +2 °C for 1 hour to every room in the system. It won’t affect hot water in any way. As this is a “one-time action", you can find Boost All (A) in the “Automation” menu by clicking the “Automation” tab at the bottom of the Home screen.
  • Identificar o dispositivo

    Termostato Encastrado Wiser 2 A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Através da aplicação Wiser Home, pode identificar o termostato a partir de outros dispositivos disponíveis na divisão. No ecrã Principal, toque em . Toque em Dispositivos Identificar (A). Os LED do termostato no ecrã de matriz de pontos piscam a branco enquanto o LED de ligação sem fios pisca a verde ao mesmo tempo até tocar em Ok.
  • Konfigurieren des Geräts

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Konfigurieren des Geräts Konfigurieren des Geräts Konfigurieren des Geräts Die Temperaturdaten des Sensors werden als Eingabe für die Heizungsanlage des Raumes verwendet. Wenn in einem Raum mehrere Temperaturmessgeräte vorhanden sind (Raumthermostat, Wiser Unterputz-Thermostat 2 A, Connected
  • Funcionamiento del regulador

    Micromódulo regulador Wiser LED – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    /apagar la carga conectada (A). Realice una pulsación larga de la parte de arriba o de abajo del interruptor inalámbrico (>0,5 s) para aumentar o reducir el brillo de la carga conectada (B).
  • Redigera ett scenario

    Wiser dimmerpuck LED med neutralledare – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    åtgärd för att ändra inställningarna. Om du vill ta bort en åtgärd drar du åtgärden åt vänster och trycker sedan på (A) för att radera den. Tryck ⊕ Lägg till åtgärder (B) för att lägga till nya åtgärder. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
  • Fonctionnement d’un variateur

    Wiser micromodule multifilaire pour variateur LED – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    /éteindre la charge connectée (A). Appuyez longuement sur le haut ou le bas de l’interrupteur sans fil (> 0,5 s) pour augmenter ou réduire la luminosité de la charge connectée (B).
  • Aikataulun muokkaaminen

    Wiser Multiwire säädinmoduuli LED-himmennin – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Aikataulun muokkaaminen Aikataulun muokkaaminen Aikataulun muokkaaminen Napauta aloitusnäytöllä kohtaa Automaatiot Aikataulut. Napauta aikataulua, jota haluat muokata. Napauta kohtaa AIKATAULUN TIEDOT, ja voit tehdä seuraavat toimenpiteet: Nimeä aikataulu uudelleen (A). Koskee (B) -valikossa voit
  • Redigering af et scenarie

    PowerTag kontrol – Brugervejledning til enheden

    handling for at ændre indstillingerne. Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj handlinger (B) for at tilføje en ny handling. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Betjening af en lysdæmper

    LK FUGA Wiser trådløs Multiwire lysdæmper til LED – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    (A). Tryk længe på den venstre eller højre på batteritrykket (> 0,5 sek.) for at forøge eller reducere lysstyrken for den tilsluttede belastning (B).
Page 274 of 986