DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Fonctionnement d’un variateur

Vous pouvez Marche / Arrêt le variateur et régler sa luminosité à l'aide de l'interrupteur sans fil couplé.
  • Appuyez brièvement sur le haut ou le bas de l'interrupteur sans fil (< 0,5 s) pour allumer/éteindre la charge connectée (A).

  • Appuyez longuement sur le haut ou le bas de l’interrupteur sans fil (> 0,5 s) pour augmenter ou réduire la luminosité de la charge connectée (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?