Showing 2,751 - 2,760 of 9,859 results

Page 276 of 986
  • Quick Home Connect

    Wiser Micro Module Light Switch – Wiser Home Device user guide

    Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect is a wireless connectivity solution for Zigbee devices without the need for a Hub or smartphone application. Quick Home Connect is your starting point for wireless home automation. It performs functions like switching
  • Quick Home Connect

    Odace - Connected Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect is a wireless connectivity solution for Zigbee devices without the need for a Hub or smartphone application. Quick Home Connect is your starting point for wireless home automation. It performs functions like switching
  • Appliances

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    Appliances Appliances Appliances Wiser Power Micromodule CCTFR6730 The Wiser Power Micromodule is for switching loads (up to 3000 W resistive) such as a hot water tank or a socket outlet. In combination with the Wiser app, the energy consumption can be measured and the module can be used for load
  • Emparejamiento del dispositivo al sistema Wiser

    Schneider Inverter y Boost – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    proceso de emparejamiento y volver a la pantalla Añadir dispositivos.Espere unos segundos hasta que la aplicación establezca una conexión Bluetooth. Si los LED del dongle no se iluminan después de conectar el inversor, retire dongle y vuelva a conectarlo al inversor.Una vez enchufado, las luces
  • Identificar o dispositivo

    Unica - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Pode identificar um interruptor sem fios entre os outros dispositivos disponíveis na divisão. Para identificar o interruptor sem fios: Retire o botão basculante. Prima ligeiramente o botão de pressão (A) 3 vezes numa
  • Edición de una programación horaria

    Unica - Detector de movimiento con regulador LED conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    acciones: Cambiar el nombre de la programación (A). En el menú Se aplica a (B), puede seleccionar dispositivos de la lista o anular la selección de los que ya están seleccionados. Cuando se editan los cambios anteriores, la programación horaria se guarda automáticamente. En el menú EVENTOS (C), puede
  • Acerca do documento

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    . Explica como emparelhar e operar o módulo com o interruptor sem fios e o Wiser Hub, permitindo o controlo da iluminação, intensidade de luz e estores. Use-o manualmente ou através da aplicação Wiser Home, defina programações, crie momentos e automatize ações. O documento também pormenoriza a configuração
  • Informações técnicas

    Sensor teto Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    MHz Potência máx. de radiofrequência transmitida ≤7 dBm Temperatura de funcionamento -10 °C a 50 °C Humidade relativa 10% a 95% Faixa de medição Lux 0 lx a 2000 lx Resolução lux 1 lx Dimensões Ø 75,0 x 26,6 mm Protocolo de comunicação Certificado Zigbee 3.0 Montagem no teto a 2,5 m Ângulo de deteção 360° Alcance de deteção Ø 4 m Montagem na parede a 1,2 m Ângulo de deteção 90° a 110° horizontal e vertical Alcance de deteção 5 m de raio
  • Relay Cycle Time

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Relay Cycle Time Relay Cycle Time Relay Cycle Time In advanced settings, you can choose Relay Cycle Time (A). This setting determines the length of each on/off cycle of the output relay. The percentage of time within that cycle time that the relay is on is varied based on demand. A longer cycle
  • Aikataulun poistaminen

    Exxact - Pistorasia 1-os. Zigbee – Wiser Home -laitteen käyttöopas

Page 276 of 986