DUG_Unica Detector de movimiento con interruptor 10A conectado_WH-00

Reinicio del dispositivo

Puede reiniciar manualmente el dispositivo a los valores por defecto de fábrica.

Realice 3 pulsaciones cortas del pulsador (<0,5 s) y, a continuación, realice 1 pulsación larga del pulsador (>10 s).
Después de 10 s, el LED empieza a parpadear en rojo y, a continuación, suelte el pulsador.

Al reiniciar con éxito, el LED deja de parpadear. A continuación, el dispositivo se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.

NOTA: Tras el reinicio, el LED se vuelve ámbar indicando que está listo para el emparejamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?