Showing 3,061 - 3,070 of 9,859 results

Page 307 of 986
  • Pistorasian käyttäminen

    Exxact - Pistorasia 1-os. Zigbee – Wiser Home -laitteen käyttöopas

  • Betjening af enkeltrelæ

    LK FUGA Wiser trådløs enkelt relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

  • Redigering af et scenarie

    Wiser trådløs jalousi styring for indbygning (puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    handling for at ændre indstillingerne. Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj handlinger (B) for at tilføje en ny handling. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Repor o dispositivo

    Unica - LED Variador de Luz Conectável – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    de 10 segundos, o LED começa a piscar a vermelho e, a seguir, solte o botão de pressão. Após uma reinicialização bem sucedida, o LED pára de piscar. O regulador de luz reinicia e pisca a verde durante alguns segundos. Após a reposição, o LED fica âmbar, indicando que está pronto para o emparelhamento.
  • Edición de una automatización

    Termostato Empotrado Wiser 2 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de una automatización Edición de una automatización Edición de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Automatización y toque la automatización que desea editar. En la pantalla Editar automatización, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono
  • Tarifa

    Schneider Charge – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Tarifa Tarifa Tarifa Defina a tarifa na aplicação Wiser Home para visualizar os custos de energia e as informações de faturação. O cálculo preciso do consumo de energia em tempo real baseia-se no tipo de contrato específico e nas informações tarifárias. Para garantir cálculos de custos precisos, é
  • Määrittäminen ammattiasentajana

    Wiser Home – Järjestelmän käyttöopas (Ruotsi, Suomi)

    käytettävissä vain, jos olet kirjautunut ulos sovelluksesta. Kirjaudu ulos sovelluksesta siirtymällä Tilin asetukset ‑kohtaan ja napauttamalla Kirjaudu ulos. Wiser-järjestelmän määrittäminen ammattiasentajana: Napauta tervetulonäytöllä Aloita (A). Napauta Ammattiasentaja (B). Valitse maasi luettelosta
  • Redigera ett schema

    Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Redigera ett schema Redigera ett schema Redigera ett schema På skärmen Hem trycker du på Automatiseringar Scheman. Tryck på schemat som du vill redigera. Tryck på DETALJER FÖR SCHEMA så kan du göra följande: Byt namn på schemat (A). Inom menyn Gäller för (B) kan du välja bland de enheter som visas
  • Solución de problemas

    EVlink Home Smart – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Solución de problemas Solución de problemas Solución de problemas Causa Posibles causas y soluciones El conector está enchufado a un vehículo eléctrico pero este no se carga. Desenchufe y vuelva a enchufar el conector en el enchufe del vehículo eléctrico para comprobar que esté correctamente
  • Pairing the device with the Wiser Hub

    Wiser Micromodule for Fil Pilote radiators – Wiser Home Device User Guide

    pair it by tapping I can't find the correct QR code. However, it is highly recommended to use a QR code or MAC Address and Install Code for pairing. If the QR code is incorrect, a message Incorrect QR code scanned will appear. Tap I can’t scan the QR code, enter the MAC Address and Install Code
Page 307 of 986