DUG_Regulador de luz rotativo Unica_WH-06

Repor o dispositivo

É possível repor manualmente o regulador de tensão para as predefinições de fábrica.
  • Remova o botão e pressione brevemente o botão de pressão 3 vezes (<0,5 s) e depois mantenha o botão de pressão pressionado uma vez (>10 s).

  • Ao fim de 10 segundos, o LED começa a piscar a vermelho e, a seguir, solte o botão de pressão.

  • Após uma reinicialização bem sucedida, o LED pára de piscar.

  • O regulador de luz reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.

NOTA: Após a reposição, o LED fica âmbar, indicando que está pronto para o emparelhamento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?