SUG_SV_FI_WH-04

Määrittäminen ammattiasentajana

Sovelluksessa on Ammattiasentaja‑valikko, jotta Wiser-järjestelmä voidaan määrittää ja laitteita voidaan lisätä ilman, että täytyy olla kirjautunut sisään.
HUOMAUTUS: Vaihtoehto toimia ammattiasentajana on käytettävissä vain, jos olet kirjautunut ulos sovelluksesta. Kirjaudu ulos sovelluksesta siirtymällä Tilin asetukset ‑kohtaan ja napauttamalla Kirjaudu ulos.

Wiser-järjestelmän määrittäminen ammattiasentajana:

  1. Napauta tervetulonäytöllä Aloita (A).

  2. Napauta Ammattiasentaja (B).

  3. Valitse maasi luettelosta.

Lisää laitteita ‑näytössä voit lisätä keskusyksikön järjestelmään. Katso lisätietoja kohdasta Yhteyden muodostaminen väliaikaiseen Wi-Fi®-verkkoon keskusyksikölle/

ja Yhteyden muodostaminen Wi-Fi®-verkkoon, kuinka lisätään ja määritetään keskusyksikkö.

Voit myös ladata laiteohjelmiston sovellukseen, mikä päivittää keskusyksikön asennuksen aikana. Katso lisätietoja kohdasta Keskusyksikön laiteohjelmiston lataaminen sovellukseen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?