Showing 3,091 - 3,100 of 9,859 results

Page 310 of 986
  • Funcionamiento de un control de persianas

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    hacia arriba o hacia abajo. Pulse para abrir el control de persianas (A) Pulse para cerrar el control de persianas (B) Pulse brevemente el interruptor inalámbrico superior o inferior (<0,5 s) para detener el control de persianas en movimiento (C). Pulse brevemente el interruptor inalámbrico superior o inferior (<0,5 s) para ajustar la posición de lama (D).
  • Einen Zeitplan bearbeiten

    System M und System D - Connected Taster-Modul, 1fach/2fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Einen Zeitplan bearbeiten Einen Zeitplan bearbeiten Einen Zeitplan bearbeiten Auf dem Startseite Bildschirm, tippen Automatisierung Zeitpläne. Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Zeitplan. Tippen Sie auf ZEITPLAN-DETAILS, hier können Sie folgende Aktionen ausführen: Den Zeitplan umbenennen (A
  • Identifying the device

    Ovalis - Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Identifying the device Identifying the device Identifying the device You can identify a Wireless switch among the other available devices in the room. To identify the Wireless switch: Remove the rocker. Short press the push button (A) 3 times in quick succession. The Wireless switch wakes up for a
  • Setting device notification

    Wiser Water Leakage Sensor – Wiser Home Device user guide

    Setting device notification Setting device notification Setting device notification Using the Wiser Home app, you can enable or disable the sensor notification. On the Home screen, tap . Tap Devices Water Leakage Sensor Notify me if leak is detected (A) to enable or disable the sensor notification
  • Datos técnicos

    Unica - Interruptor 10A conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Convertidor electrónico reductor 1050 VA Carga capacitiva 10 A, 140μF Standby Máximo 0,4 W Terminales de conexión Bornes a tornillo para máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm Unidad de extensión Pulsador individual, número ilimitado, máx. 50 m Protección externa de fusible Interruptor automático de 16 A Corriente nominal
  • Wiser Home IA

    Schneider Inverter y Boost – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    , lo que ayuda a ahorrar en la factura de electricidad. Al inscribir dispositivos tales como cargadores de vehículos eléctricos o calderas de agua resistiva, esta característica desplaza las cargas a períodos de bajas tarifas. También ayuda a los cargadores de EV a consumir la producción excesiva de
  • Modification d’un programme

    Odace - Poussoir variateur connecté universel LED 2 fils / 3 fils – Wiser Home Dispositif Guide de l'utilisateur

    programme (A). Dans le menu Suivi par (B), vous pouvez choisir parmi les appareils répertoriés ou désélectionner ceux qui sont déjà sélectionnés. Lorsque les modifications ci-dessus sont effectuées, le programme est automatiquement sauvegardé. Dans le menu ÉVÈNEMENTS (C), vous pouvez effectuer les actions
  • Setting the detection sensitivity

    Exxact - Connected Motion Sensor with Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    only larger or closer movements (for example, a person walking near the sensor). Medium: Detects normal human movements at a moderate range. High: Detects even small or distant movements (for example, a pet walking by or a curtain moving). Tap to view information about Motion Detection Sensitivity. Sensitivity is set to High by default.
  • Modification d’un programme

    Unica - Détecteur de mouvement avec variation de lumière LED – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    programme (A). Dans le menu Suivi par (B), vous pouvez choisir parmi les appareils répertoriés ou désélectionner ceux qui sont déjà sélectionnés. Lorsque les modifications ci-dessus sont effectuées, le programme est automatiquement sauvegardé. Dans le menu ÉVÈNEMENTS (C), vous pouvez effectuer les actions
  • Redigering af en tidsplan

    LK FUGA® Wiser trådløs lysdæmper – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Redigering af en tidsplan Redigering af en tidsplan Redigering af en tidsplan Tryk på Automatiseringer Tidsplaner på skærmen Hjem. Tryk på den tidsplan, du vil redigere. Tryk på OPLYSNINGER I TIDSPLAN, hvor du kan udføre følgende handlinger: Omdøbe tidsplanen (A). I menuen Gælder for (B) har du
Page 310 of 986