DUG_ Variateur à capteur de mouvement connecté_WH-01

Modification d’un programme

  1. Sur l’écran d’Accueil, appuyez sur Automatismes > Programmes.
  2. Appuyez sur le programme que vous souhaitez modifier.
  3. Appuyez sur DÉTAILS DU PROGRAMME pour pouvoir effectuer les actions suivantes :
    • Renommer le programme (A).
    • Dans le menu Suivi par (B), vous pouvez choisir parmi les appareils répertoriés ou désélectionner ceux qui sont déjà sélectionnés.
    NOTE: Lorsque les modifications ci-dessus sont effectuées, le programme est automatiquement sauvegardé.
  4. Dans le menu ÉVÈNEMENTS (C), vous pouvez effectuer les actions suivantes :
    • Appuyer sur pour mettre à jour un évènement tel que ÉTAT (éclairages éteints ou niveau de variation en %) et QUAND (lever/coucher du soleil ou plage horaire spécifique) ; vous pouvez également supprimer un évènement.
    • Appuyer sur Enregistrer pour sauvegarder le programme.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?