Showing 351 - 360 of 1,622 results

Page 36 of 163
  • Live

    PowerTag Energy – Wiser Home Gebruikershandleiding voor het apparaat

    grijs Scroll omlaag om de grafiek te bekijken. Zorg ervoor dat u de Schneider Inverter en Boost bij daglicht koppelt zodat de PV-apparatuur (Groen) beschikbaar is in Live. Totaal verbruik: Hier verschijnt het totale energieverbruik in kWh. Productie van zonne-energie: Hier verschijnt de energie
  • Wiser Home System User Guide (Spain and Portugal)

    guide for each devices. Creating a MomentOn the Automation screen: Control EnergyAutomationsHome Automations Moments Away Mode Boost All Cancel alloverrides SchedulesAutomationsMoments B Reorder Movie Night Reading Rainy day Training Dinner time Party A C D E 92 SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08 Configuring
  • Example of an automation

    Wiser Room Thermostat – Wiser Home Device user guide

    automations: Automation 1: Boost the heating when a presence is detected in the room. Automation 2: Turn off the heater when the room temperature reaches 25 °C or higher. The room heater will not turn off automatically until you create another automation. Go to Automation > to create an
  • Example of an automation

    Wiser Flush-mounted Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    automations: Automation 1: Boost the heating when a presence is detected in the room. Automation 2: Turn off the heater when the room temperature reaches 25 °C or higher. The room heater will not turn off automatically until you create another automation. Go to Automation > to create an
  • About the Document

    System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    temperature manually or via app, and manage heating or cooling modes. Users can create schedules, moments, and automations, and control the thermostat through voice assistants like Google Home and Amazon Alexa. The guide includes details on display settings, occupancy detection, boost mode, and device reset
  • Heizung

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    aktuelle Raumtemperatur, stellen Sie die gewünschte Temperatur ein und aktivieren Sie den Boost-Modus. Mit einem angeschlossenen Connected Raumtemperaturregler-Einsatz zu ergänzen. Kurzanleitung Geräte-Benutzerhandbuch (mit 2A-Einsatz) Geräte-Benutzerhandbuch (mit 16-A-Einsatz) Connected
  • Live

    PowerTag Energy – Wiser Home Brugervejledning til enheden

    overskydende energi, der sælges fra solcelleproduktionen, er vist med grønt Elnet, solenergi og batteri Elnet: Repræsenteret med blåt. Solceller (PV): Vist med grønt. Batteri: Vist i gråt Rul ned for at se grafen. Sørg for at parre Schneider-inverteren og Boost i dagslys, så solcelleudstyret (grønt
  • Live

    PowerTag – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Inverter und den Boost bei Tageslicht zu koppeln, damit die PV-Anlage (Grün) im Live-Betrieb verfügbar ist. Gesamtverbrauch: Zeigt den Gesamtenergieverbrauch in kWh an. Solar Produktion: Zeigt die von der Solaranlage erzeugte Energie in kWh an. Selbstversorgung: Zeigt den Prozentsatz der von der Solaranlage erzeugten Energie an, die vom Haushalt verbraucht wird. % der verwendeten Produktion: Zeigt den Prozentsatz der verwendeten Solarenergie an.
  • Wiser Heizkörperthermostat Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Transparenz mit Insights und dem Heat Report• Smarte Funktionen für maximale Energieeffizienz• Twist-Top-Boost-Kappe• Sperrung der Gerätebenutzeroberfläche Darstellung der BedienelementeA. Status-LEDsB. HeizkörperthermostatkappeC. Ringmutter (nur mit Ventiladapter M30 x 1,5 mm verwendet) DUG_Wiser
  • Huoneen lämpötilan asettaminen sovelluksen avulla

    Wiser 16A rele lämmityksen ohjaukseen – Laitteen käyttöopas

    , asetuslämpötila nousee automaattisesti 2 °C:lla asetetun tehostusajan ajan. Kun tehostusaika on päättynyt, asetuslämpötila palaa nykyiseen ajastettuun tapahtumaan tai edelliseen asetuslämpötilaan. Boost voidaan pysäyttää milloin tahansa napauttamalla ja valitsemalla se off. Jos olet asentanut sekä PowerTagin että Relayn, voit seurata virran kulkua ja energiankulutusta Energiavälilehdellä.
Page 36 of 163