DUG_PowerTag-E_WH-10

Live

Mit der Wiser Home App können Sie Live-Daten zum Stromfluss in Ihrem Haus anzeigen (Netzimport und -export).
So zeigen Sie Live-Daten an:
WICHTIG: Der PowerTag muss auf dem Netz installiert wie, und zusätzliche Stromquellen wie Solar, Solar und Batterie sind erforderlich, um genaue Daten des Stromflusses zu erhalten.
  1. Tippen Sie in der unteren Navigationsleiste auf .
  2. Tippen Sie auf Live.
    • Netzimport: Das Live-Diagramm zeigt die Echtzeit-Strompreise für über den Tag hinweg an. Sie können mit dem Diagramm interagieren, um anhand Ihres Stromtarifs die teuersten Zeiten zu ermitteln.
      HINWEIS: Dieses Diagramm wird nur angezeigt, wenn Sie Ihren Tarif auf Haupt-/Nebenzeiten oder Dynamisch eingestellt haben. Siehe Tarif einstellen
       
    • Netzimport und -export (gilt für Netz mit Netz-Solaranlage): Der Verbrauch im Stromnetz durch Verbraucher wird blau dargestellt und der verkaufte überschüssige erzeugte Solarstrom wird grün dargestellt.

      Der verkaufte überschüssige erzeugte Solarstrom wird grün dargestellt


    • Netz, Solar und Batterie
      • Netz: In Blau dargestellt.

      • Solar (PV): In Grün dargestellt.

      • Batterie: In Grau dargestellt

      Scrollen Sie nach unten, um den Graphen anzuzeigen.

      HINWEIS: Achten Sie darauf, den Schneider Inverter und den Boost bei Tageslicht zu koppeln, damit die PV-Anlage (Grün) im Live-Betrieb verfügbar ist.

      • Gesamtverbrauch: Zeigt den Gesamtenergieverbrauch in kWh an.

      • Solar Produktion: Zeigt die von der Solaranlage erzeugte Energie in kWh an.

      • Selbstversorgung: Zeigt den Prozentsatz der von der Solaranlage erzeugten Energie an, die vom Haushalt verbraucht wird.

      • % der verwendeten Produktion: Zeigt den Prozentsatz der verwendeten Solarenergie an.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.