Showing 3,521 - 3,530 of 9,859 results

Page 353 of 986
  • Instalar o dispositivo

    Controlador/Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    /Humidade Wiser O sistema pode ser instalado sem ser necessário ligar a um router Wi-Fi. Ao usar a versão de UFH Quente/Frio 24 V certifique-se de que está conectado a uma fonte de alimentação de 24 V 2,2 A (não incluída)
  • Historia

    PowerTag Energy – Wiser Home Laitteen käyttöopas

    alasiirtymispalkissa > Historia. Valitse Historia-sivulla vaadittu aikaväli (A): Tunnit Päivät Kuukaudet Vuodet Verkosta tuonnin ja viennin historia: Soveltuu vain sähköverkkoihin, joissa on olemassa sähköverkossa oleva aurinkoenergiajärjestelmä. Valitse Historia-sivulla vaadittu aikaväli (A): Sähköverkon
  • Edición de una automatización

    Detector de humo inalámbrico Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de una automatización Edición de una automatización Edición de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Automatización y toque la automatización que desea editar. En la pantalla Editar automatización, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono
  • Changing the shutter orientation and location

    Odace - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Mode set-up page, tap Shutters. Update the orientation of the shutters and tap Set. If any shutter is covering a door, tap Yes I have shutters over a door to define its location. If no shutters cover a door, tap No. Select the shutters covering the doors from the list (A) and tap Finish.
  • Remover o dispositivo do sistema Wiser

    EVlink Home Smart – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Ajuda e suporte para visualizar o website onde pode encontrar respostas para as suas perguntas. Toque em Remover do sistema para que seja solicitada a janela de confirmação. Toque em OK para confirmar. A aplicação direcionará o utilizador para a página Principal. Todos os dados relacionados com a aplicação serão eliminados.
  • Lämmitys/viilennys

    Wiser Home – Järjestelmän käyttöopas (Ruotsi, Suomi)

    huoneen lämpötilan säätämiseen. Käyttöohje (PDF) Laitteen käyttöopas Exxact - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB WDE002497 WDE003497 Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB käytetään pääasiassa sähköiseen lattialämmitykseen tai sähköpattereihin, mutta sitä voidaan käyttää myös verkkovirralla toimivien
  • Changing the shutter orientation and location

    Exxact - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Mode set-up page, tap Shutters. Update the orientation of the shutters and tap Set. If any shutter is covering a door, tap Yes I have shutters over a door to define its location. If no shutters cover a door, tap No. Select the shutters covering the doors from the list (A) and tap Finish.
  • Identifying the device

    LK FUGA Wiser wireless battery 4 button switch – Wiser Home Device User Guide

    Identifying the device Identifying the device Identifying the device You can identify a Wireless switch among the other available devices in the room. To identify the Wireless switch: Remove the rocker. Short press the top-left push button 3 times in quick succession. The Wireless switch wakes up
  • Setting the detection sensitivity

    Exxact - Connected Motion Sensor with Multiwire Dimmer – Wiser Home Device user guide

    only larger or closer movements (for example, a person walking near the sensor). Medium: Detects normal human movements at a moderate range. High: Detects even small or distant movements (for example, a pet walking by or a curtain moving). Tap to view information about Motion Detection Sensitivity. Sensitivity is set to High by default.
  • Setting the detection sensitivity

    LK FUGA® Wiser wireless PIR with relay – Wiser Home Device user guide

    only larger or closer movements (for example, a person walking near the sensor). Medium: Detects normal human movements at a moderate range. High: Detects even small or distant movements (for example, a pet walking by or a curtain moving). Tap to view information about Motion Detection Sensitivity. Sensitivity is set to High by default.
Page 353 of 986