DUG_Controlador piso radiante_WH-07

Instalar o dispositivo

Consulte as instruções de instalação fornecidas com este produto.

Para instalar um sistema UFH Wiser são necessários os seguintes itens:

  • Controlador(es) UFH Wiser

  • Hub ou HubR Wiser

  • Termostato ambiente Wiser ou Sensor Temperatura/Humidade Wiser

NOTA:
  • O sistema pode ser instalado sem ser necessário ligar a um router Wi-Fi.

  • Ao usar a versão de UFH Quente/Frio 24 V certifique-se de que está conectado a uma fonte de alimentação de 24 V 2,2 A (não incluída)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?