Showing 3,711 - 3,720 of 9,859 results

Page 372 of 986
  • Output Relay

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Output Relay Output Relay Output Relay This option is to turn on/off the relay, if used as a temperature measurement device. You can turn on/off the relay by tapping on the toggle switch (A).
  • Device Details

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    Device Details Device Details Device Details You can find all relevant settings of a Device in the Device details. You can navigate to the Device details from the List of Devices by tapping the Device or from the Device control by tapping the device setting. A Tap to change the name of the device
  • Pairing the device with the Wiser Hub

    LK One Wiser Push-button Switch – Wiser Home Device user guide

    incorrect, a message Incorrect QR code scanned will appear. Tap I can't scan the QR code and choose one of the following options: (A): Enter the MAC Address and Install Code, then tap Connect. The app will verify if the MAC address and Install code are valid. (B): Tap this option if you are unable to
  • Hoofdapparaat koppelen met on-grid zonnepaneelsysteem

    PowerTag Energy – Wiser Home Gebruikershandleiding voor het apparaat

    selecteren als label om de hoofd- PowerTag weer te geven. Zodra het type Netwerk is geselecteerd, wordt standaard de Naam als hoofdinkomer toegewezen. Tik op (A) en selecteer Ja als u zonnepanelen hebt geïnstalleerd. De richting van de energiestroom wordt automatisch ingeschakeld. Tik op (B) en selecteer
  • Edición de una automatización

    Micro módulo interruptor Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de una automatización Edición de una automatización Edición de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Automatización y toque la automatización que desea editar. En la pantalla Editar automatización, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono
  • Edición de una automatización

    Enchufe inalámbrico – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de una automatización Edición de una automatización Edición de una automatización En la pantalla Inicio, pulse Automatizaciones . Vaya a Automatización y pulse la automatización que desea editar. En la pantalla Editar automatización, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar la imagen
  • Resolução de problemas

    Termostato Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Resolução de problemas Resolução de problemas Resolução de problemas Problema Causa possível Solução O ecrã do Termostato ambiente fica em branco. As pilhas podem estar fracas ou esgotadas Substituir as pilhas. Não é possível definir a temperatura ambiente O sinal do Wiser Hub está fraco ou não
  • Setting-up No Consumption Alarm

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Setting-up No Consumption Alarm Setting-up No Consumption Alarm Setting-up No Consumption Alarm This topic explains how to setup a No Consumption alarm for a device. On the Notifications and Alarms screen, tap Create a new alarm (A). Choose alarm type as No consumption (B). Select the device from
  • Technical Data

    Ovalis - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Technical Data Technical Data Technical Data Nominal power rating for load type Incandescent lamp 2000 W LED 100 W, 12µF Iron core transformer 1500 VA Motor 1600 VA, max 7 A Electronic step-down converter 2000 VA Resistance 3680 W Capacitance 6 AX, max. 70 µF Inductance 16 A, cos φ = 0.6 Nominal
  • Edición de una automatización

    Sensor de movimiento Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de una automatización Edición de una automatización Edición de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Automatización y toque la automatización que desea editar. En la pantalla Editar automatización, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono
Page 372 of 986