DUG_Lattialämmityksen ohjain_WH-07

Kohdista kanava huoneeseen

Wiser Home -sovelluksella voit määrittää lattialämmityskanavan huoneeseen lämpötilan säätämistä varten.
Valitse yksi tai useampi kanava huoneen koon tai asennettujen lämpötoimilaitteiden määrän perusteella (esimerkiksi pienelle huoneelle: kanava 5 tai 6, suurelle huoneelle: kanava 1 tai 2).
  • Kanaviin 1 ja 2 voidaan kuhunkin asentaa 4x lämpötoimilaitetta.

  • Kanaviin 3 ja 4 voidaan kuhunkin asentaa 2x lämpötoimilaitetta.

  • Kanaviin 5 ja 6 voidaan kuhunkin asentaa 1x lämpötoimilaite.

  1. Valitse aloitusnäytössä .

  2. Napauta Laitteet > Lattialämmitys

  3. Napauta Kanavan määritys ja valitse Kanava, johon haluat määrittää huoneen.

  4. Valitse luettelosta aiemmin luotu huone tai kirjoita Uusi huoneen nimi ja napauta Vahvista

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?