Showing 3,811 - 3,820 of 9,859 results

Page 382 of 986
  • Omdøbning af enheden

    Wiser 16 A relæ til styring af temperatur – Brugervejledning til enheden

    Omdøbning af enheden Omdøbning af enheden Omdøbning af enheden Du kan omdøbe enheden ved hjælp af Wiser Home-appen. Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Klima 16 A relæ Navn (A) for at omdøbe enheden. Type og ikon (B) tildeles automatisk, afhængigt af om du har radiatorer eller gulvvarme. Du vil kun kunne se dette, når parringen er afsluttet.
  • Remover o dispositivo

    Unica - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Remover o dispositivo Remover o dispositivo Remover o dispositivo Utilizando a aplicação Wiser Home, pode remover a tomada do sistema Wiser. No ecrã inicial, toque em . Toque em Dispositivos Tomada conectável Eliminar (A). Será exibida uma janela de confirmação, clique em OK para confirmar.
  • Modificación del icono

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Modificación del icono Modificación del icono Modificación del icono En la pantalla de Inicio, toque Dispositivos Enchufe conectado. Toque Icono, seleccione el icono que desee (A) y toque Guardar (B). Si ha instalado una toma de corriente y PowerTag, al cambiar el icono a otra categoría se eliminarán todos los datos del historial.
  • Boost-Funktion

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Boost-Funktion Boost-Funktion Boost-Funktion Sie können für 1 Stunde einen Boost von +2 °C auf jeden Raum im System anwenden. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf das Warmwasser. Da es sich um eine einmalige Aktion handelt, finden Sie die Boost-Funktion (A) im Menü „Automatisierung“, indem Sie unten auf dem Startbildschirm auf die Registerkarte „Automatisierung“ klicken.
  • Remover o dispositivo

    Tomada inteligente Wiser 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Remover o dispositivo Remover o dispositivo Remover o dispositivo Através da aplicação Wiser Home, pode remover a Tomada do sistema Wiser. No ecrã principal, toque em . Toque em Dispositivos Tomada inteligente Eliminar (A). Todos os dados relacionados com a rede serão eliminados.
  • Parring af hovedenheden med solcellesystemet på elnettet

    PowerTag Energy – Wiser Home Brugervejledning til enheden

    på siden Type. Vælg en mærketype (Elnet), og tryk på Gem. Det anbefales at vælge Elnet som etiket, der repræsenterer den primære PowerTag. Når typen Elnet er valgt, er Navn som standard tildelt som Nettilslutning. Tryk på (A), og vælg Ja, hvis du har installer solpaneler. Strømretningen aktiveres
  • About the Document

    Exxact - Connected Motion Sensor with Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    About the Document About the Document About the Document Document Scope This document provides detailed information on the features and functionality of the Exxact - Connected Motion Sensor with Switch 10 A, including installation, configuration, and usage of the device. It explains how to pair the
  • Eliminar uma automatização

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende eliminar. No ecrã Editar automatização, toque em Eliminar automatização (A), leia a mensagem de confirmação e, em seguida, toque em OK (B).
  • List of Rooms

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    List of Rooms List of Rooms List of Rooms In the Rooms page, you can find all your Rooms in a condensed list. You can add new Rooms. Tap a Room in the list to navigate to the Room options. On the Setting menu: Tap Rooms (A). List of Rooms:
  • Control del dispositivo

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    instalados en su hogar. Los dispositivos están dispuestos de acuerdo con las Habitaciones a las que se les asigna, lo que facilita su gestión y control. Si solo tiene un dispositivo instalado en su hogar, la pestaña Control no estará disponible. Puede controlar el dispositivo desde la pantalla de inicio
Page 382 of 986