SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Control del dispositivo

Puede controlar un dispositivo en su hogar directamente en la pestaña Control para un control rápido o en la pantalla Control del dispositivo.

Pestaña Control

En la pestaña Control puede encontrar todos los dispositivos instalados en su hogar. Los dispositivos están dispuestos de acuerdo con las Habitaciones a las que se les asigna, lo que facilita su gestión y control.

NOTA: Si solo tiene un dispositivo instalado en su hogar, la pestaña Control no estará disponible. Puede controlar el dispositivo desde la pantalla de inicio, en Tu dispositivo o desde la pantalla de control del dispositivo.
IMPORTANTE: Los dispositivos de climatización, como los termostatos de radiador, se controlarán como cualquier otro dispositivo, pero deben configurarse adecuadamente.

Puede encontrar información detallada sobre la configuración de dispositivos de climatización en el capítulo Control del clima.

  1. En la pantalla de inicio, pulse la pestaña Control .

    NOTA: También puede ajustar la pestaña Control como su pantalla de inicio por defecto. Para ello, vaya a la > pantalla de inicio y active el interruptor de alternancia Iniciar en la pestaña Control.

    A

    Controle rápidamente un dispositivo (por ejemplo, encenderlo/apagarlo, ajustar la temperatura o ajustar la persiana).

    B

    Indica que el dispositivo está sin conexión. Pulse el dispositivo para abrir los pasos de solución de problemas. Pulse Aprende más para saber más sobre intensidad de la señal Zigbee o pulseAyuda y soporte técnico si necesita más ayuda y visite las páginas de soporte de Wiser.

    C

    Navegue hasta la pantalla de ajustes.

    D

    Añadir nuevos dispositivos.

Pantalla de control del dispositivo

Los controles avanzados, como los ajustes del dispositivo o la creación/asignación de programaciones horarias, se realizarán en la pantalla de control del dispositivo.

  1. En Pantalla de inicio > Control, pulse el dispositivo (A) que desee controlar.

  2. Ajuste el estado/valor deseado para el dispositivo.

Pantalla de control del dispositivo:

NOTA: Las opciones y funciones disponibles en la pantalla de control del dispositivo varían en función del tipo de dispositivo. Para obtener información detallada, consulte la guía del usuario del correspondiente dispositivo. Consulte la Lista de dispositivos Wiser para ver los enlaces a la guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo.

B

Pulse para encender o apagar manualmente el dispositivo. El icono verde indica que el dispositivo está encendido en este momento.

C

Si el dispositivo sigue actualmente la programación horaria, se muestra hasta cuándo el estado actual permanecerá activo según la programación.

Por ejemplo, hasta las 14:00 significa que el dispositivo permanecerá encendido hasta las 14:00.

D

Active/desactive esta opción para seguir la programación horaria preajustada para el dispositivo. Si aún no se ha creado la programación horaria para el dispositivo, estará disponible una opción Crear o asignar una programación horaria para crear una nueva programación horaria o asignar el dispositivo a una programación horaria existente. Consulte Programación horaria para obtener información detallada.

E

Le redirige a la pantalla Detalles de la programación horaria para modificar la programación existente. Consulte Edición de una programación horaria.

F

Añadir o eliminar el dispositivo de Dispositivos favoritos. Consulte la sección Gestión de favoritos.

G

Navegar a los Detalles del dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.