Parring af hovedenheden med solcellesystemet på elnettet
Hvis du har installeret PowerTag med et eksisterende solcelleanlæg på elnettet, er strømflowet i en af følgende retninger:
-
Elnet til Hjem: Import
(Hjem forbruger strøm fra elnettet) -
Hjem til elnet: Eksport
(Overskydende strøm fra solcelleproduktion leveret til elnettet)
Det er nødvendigt at konfigurere den korrekte strømretning, da PowerTag ellers kan måle strømretningen forkert - (elnet til hjem som eksport) og (hjem til elnet som import).
- Tryk på
på skærmen Hjem.
- Tryk på Enheder >
> Energi.
- Vælg PowerTag Energy.
- Siden Registrering af enhed søger i et øjeblik for at vise de tilgængelige PowerTags.
- Hvis der er mere end én tilgængelig enhed, vælges den ønskede.
- Tryk på Identificer på
siden Enhedskonfiguration for at genkende den
primære PowerTag.Der vises et notifikationsvindue, og status-LED'en blinker hurtigt grønt på PowerTag.
- Tryk på OK i notifikationsvinduet, når du har afsluttet identifikationen af PowerTag.
- Tryk på
for at tildele et mærke til PowerTag.
Listen over etiketter vises på siden Type. - Vælg en mærketype (Elnet), og tryk på Gem.BEMÆRK: Det anbefales at vælge Elnet som etiket, der repræsenterer den primære PowerTag.Når typen Elnet er valgt, er Navn som standard tildelt som Nettilslutning.
- Tryk på
(A), og vælg Ja, hvis du har installer solpaneler.
Strømretningen aktiveres automatisk. - Tryk på
(B), og vælg en af følgende muligheder baseret på dit behov:
- Ja, jeg sælger det hele: (Solcellesystem bundet til elnettet) Tilsluttet husets elnet (hovedforsyning). Al den producerede energi sendes ind i elnettet.
- Ja, jeg sælger noget af den: (Solcellesystem på elnettet) Tilsluttet husets elnet (hovedforsyning). Hvis systemet producerer mere energi end der bruges, tilføres den overskydende strøm til elnettet.
- Nej: (Solcellesystem ikke på elnettet) Fungerer uafhængigt og er ikke tilsluttet elnettet, men har batterier, der kan lagre den solenergi, der genereres af systemet.
- Indstil Grænse
for Elnet (C).BEMÆRK: Grænse for elnet er den maksimalt tilladte strømforsyning til elnettet i henhold til kontrakten. Det forhindrer udkobling af strømmen ved at lukke ned for belastninger for at holde strømforbruget under en defineret grænse. Som standard er grænsen for elnet indstillet til at måle i kVA.
Vælg din grænse for elnet (kVA/A/kW) i rullemenuen, og tryk derefter på
og indtast en værdi gældende for dit land med det numeriske tastatur. Følgende tabel viser standardværdierne inden for området:
Land
Standardværdi
Område
Frankrig
36 kVA
1-42 kVA
Tyskland
60 A
15-160 A
Spanien
15 kW
1-42 kW
Belgien
40 A
15-160 A
Sverige
20 A
16-63 A
Danmark
25 A
25-35 A
VIGTIG: Du kan ikke angive en værdi, der er større eller mindre end det angivne område. - Hvis du har valgt indstillingen som Ja, jeg sælger
det hele, og strømretningen er fra Elnet til Hjem.
- Aktivér vippekontakten Omvendt retning.
- Hvis du har valgt indstillingen som Ja, jeg sælger
noget af den.
- Sluk for kredsløbsafbryderen til solcellerne.
Hvis strømretningen er fra Hjem til Elnet. - Aktivér vippekontakten Omvendt retning.
- Slå kredsløbsafbryderen til solcellerne til.
- Sluk for kredsløbsafbryderen til solcellerne.
- Hvis du har valgt indstillingen som Nej, er strømretningen fra Elnet til Hjem. Aktivér vippekontakten Omvendt retning, hvis strømretningen er forkert.
- Tryk på Gem.
- Du vil blive bedt om at indtaste prisen, når PowerTag er taget i brug. Se Indstilling af pris. BEMÆRK:
-
Hvis du allerede har konfigureret din pris, bliver du sendt til skærmen Hjem for at se status for enheden.
-
Hvis PowerTag er installeret, inden der installeres et solcellesystem på elnettet, skal du se Avancerede indstillinger.
-
Hvis du har konfigureret din PowerTag som solenergi eller solenergi/batteri (kombination), vil feltet (A) Har du solceller? blive deaktiveret. Se Parring af enheden med ESS.
-