Showing 4,441 - 4,450 of 9,846 results

Page 445 of 985
  • Operaciones de conmutación mediante la aplicación

    Enchufe inalámbrico – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Operaciones de conmutación mediante la aplicación Operaciones de conmutación mediante la aplicación Operaciones de conmutación mediante la aplicación Puede encender/apagar el enchufe de forma remota usando la aplicación Wiser Home. Vaya a la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la
  • Cancelar todas as substituições

    Termostato Radiador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Cancelar todas as substituições Cancelar todas as substituições Cancelar todas as substituições A opção Cancelar todas as substituições (A) coloca todo o aquecimento de novo em "controlo do sistema", o que significa que, se tiver selecionado Impulsionar tudo ou mesmo se tiver impulsionado ou
  • Aktivering af køleindgang

    Wiser gulvvarmestyring/forbindelsesskinne – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    drejekontakten Køleindgang. Hvis UFH-kanalen er tilknyttet en af følgende varmeenheder, skal du sørge for, at drejekontakten Rumindstilling Undtaget fra køling er slået til. Dette kan være nyttigt, hvis der er områder i en bygning, der ikke kræver køling, som f.eks. lagerrum eller ubenyttede rum. Tilsluttet termostat 2 A (til forudindstilling af P1 og P2) Tilsluttet termostat 16 A (til alle forudindstillede) Smart ZB termostat 16 A
  • Ajuste de la notificación del dispositivo

    Sensor de ventana/puerta Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    sobre los cambios de estado (A) para activar o desactivar el interruptor de alternancia de notificación del sensor. Además, puede activar o desactivar el interruptor de alternancia de notificación del sensor tocando la pestaña Control Sensor de ventana/puerta Ajustes del dispositivo Notificarme sobre
  • Editing an automation

    Ovalis - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    the settings. To remove a condition, slide the condition towards left and then tap (A) to delete it. Tap ⊕ Add conditions (B) to add new condition. To change the order of actions, tap the Then option, and hold an action, then drag and drop to the desired position. Tap Save to save the changes.
  • Repor o dispositivo

    Unica - Interruptor conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Repor o dispositivo Repor o dispositivo Repor o dispositivo Pode repor manualmente o dispositivo para as predefinições de fábrica. Pressão curta o botão de pressão 3 vezes (<0,5 s) e, em seguida, pressione longamente o botão de pressão uma vez (>10 s).O LED pisca a vermelho ao fim de 10 s e
  • Setting the device location

    System M and System D - Connected Thermostat 16 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    open setup screen. On the Device Setup screen, you can enter New room name (A) or select an existing room from the list (B). If the device is already assigned, you can remove it from the existing room. Tap Remove from Room (C). Once changes are done, tap Submit (D).
  • Remover o dispositivo do sistema Wiser

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Remover o dispositivo do sistema Wiser Remover o dispositivo do sistema Wiser Remover o dispositivo do sistema Wiser Através da aplicação Wiser, pode remover o variador do sistema. No ecrã principal, toque em . Toque em Dispositivos Micromódulo variador Eliminar (A). A remoção do dispositivo irá
  • Editing an automation

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    condition to change the settings. To remove a condition, slide the condition towards left and then tap (A) to delete it. Tap Add conditions (B) to add new condition. To change the order of actions, tap the Then option, and hold an action, then drag and drop to the desired position. Tap Save to save the changes.
Page 445 of 985