DUG_Gulvvarmeforbindelsesskinne_WH-07

Aktivering af køleindgang

Med Wiser Home-appen kan du aktivere køleindgangen til gulvvarme for at bruge kølefunktionerne i appen, såsom muligheden for at indstille en køletidsplan.
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Gulvvarme
  3. Tænd for drejekontakten Køleindgang.
    VIGTIG: Hvis UFH-kanalen er tilknyttet en af følgende varmeenheder, skal du sørge for, at drejekontakten Rumindstilling > Undtaget fra køling er slået til. Dette kan være nyttigt, hvis der er områder i en bygning, der ikke kræver køling, som f.eks. lagerrum eller ubenyttede rum.
    • Tilsluttet termostat 2 A (til forudindstilling af P1 og P2)

    • Tilsluttet termostat 16 A (til alle forudindstillede)

    • Smart ZB termostat 16 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?