DUG_Interruptor de Relé Unica_WH-07

Repor o dispositivo

Pode repor manualmente o dispositivo para as predefinições de fábrica.

Pressão curta o botão de pressão 3 vezes (<0,5 s) e, em seguida, pressione longamente o botão de pressão uma vez (>10 s).
O LED pisca a vermelho ao fim de 10 s e, em seguida, solte o botão de pressão.

Após uma redefinição bem sucedida, o LED para de piscar. Em seguida, o dispositivo reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.

NOTA: Após a reposição, o LED fica âmbar, indicando que está pronto para o emparelhamento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?