Showing 451 - 460 of 1,449 results

Page 46 of 145
  • Modes manuels

    Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360 – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Modes manuels Modes manuels Modes manuels Ce mode remplace temporairement le fonctionnement automatique du capteur de mouvement. Par exemple, il vous permet de déclencher la charge pendant une période définie, même si aucun mouvement n'est détecté. Le capteur de mouvement a deux modes pouvant
  • EVlink Home Smart

    92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric Charging mode Charging mode Using the Wiser Home app, you can manage the mode of charging. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric
  • LED indications

    Wiser Smoke Alarm - Battery – Wiser Home Device user guide

    LED indications LED indications LED indications Pairing User Action LED Indication Status Press the Setup/Reset button 3 times Status LED blinks amber, once per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, status LED glows green for some time before turning Off
  • Operating modes

    Airzone Plenum and Aidoo Pro - Air conditioner – Wiser Home Device user guide

    according to the connected Airzone device. Select any one of the available modes (B): Heating Cooling Dry Ventilation Stop Drag the sliding bar up/down (C) to adjust the set-point temperature (Heating, Cooling and Dry) or tap on the icon of the operating mode to activate/deactivate it. You can also
  • Mettre en pause le mode Confort saisonnier

    Ovalis - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Mettre en pause le mode Confort saisonnier Mettre en pause le mode Confort saisonnier Mettre en pause le mode Confort saisonnier À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez régler la position du volet et mettre en pause le mode Confort saisonnier pendant un certain temps. Pour mettre en pause
  • Modes de fonctionnement

    Climatiseur Airzone Plénum et Aidoo Pro – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    /vers le bas (C) pour ajuster la température de consigne (chauffage, rafraîchissement et déshumidifier) ou appuyez sur l’icône du mode de fonctionnement pour l’activer/le désactiver. Vous pouvez également ajuster la température de consigne: En appuyant sur ou de la section chauffage, rafraîchissement
  • Mettre en pause le mode Confort saisonnier

    Wiser micromodule pour volet roulant – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Mettre en pause le mode Confort saisonnier Mettre en pause le mode Confort saisonnier Mettre en pause le mode Confort saisonnier À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez régler la position du volet et mettre en pause le mode Confort saisonnier pendant un certain temps. Pour mettre en pause
  • Mettre en pause le mode Confort saisonnier

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Mettre en pause le mode Confort saisonnier Mettre en pause le mode Confort saisonnier Mettre en pause le mode Confort saisonnier À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez régler la position du volet et mettre en pause le mode Confort saisonnier pendant un certain temps. Pour mettre en pause
  • LED indications

    Wiser Smoke Alarm - 230 V – Wiser Home Device user guide

    LED indications LED indications LED indications Pairing User Action LED Indication Status Press the Setup/Reset button 3 times Status LED blinks amber, once per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, status LED glows green for some time before turning Off
  • Mettre en pause le mode Confort saisonnier

    Unica - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Mettre en pause le mode Confort saisonnier Mettre en pause le mode Confort saisonnier Mettre en pause le mode Confort saisonnier À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez régler la position du volet et mettre en pause le mode Confort saisonnier pendant un certain temps. Pour mettre en pause
Page 46 of 145