DUG_Odace Shutter_WH-08

Mettre en pause le mode Confort saisonnier

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez régler la position du volet et mettre en pause le mode Confort saisonnier pendant un certain temps.

Pour mettre en pause le mode Confort saisonnier :
  1. Dans l’onglet Contrôle, sélectionnez le volet pour lequel vous souhaitez mettre en pause le mode Confort saisonnier.
    SUGGESTION: Appuyez sur le bouton haut/bas (A) pour déplacer le volet à la position requise.
  2. Appuyez sur le bouton de pause pour sélectionner la durée pendant laquelle vous voulez mettre en pause le mode Confort saisonnier.
    SUGGESTION: Vous pouvez appuyer sur Annuler à tout moment pour arrêter la mise en pause.
    IMPORTANT: Si vous contrôlez manuellement le volet, le système se mettra en pause pendant 1 heure à partir de l’heure du premier réglage manuel. Cependant, nous vous recommandons de mettre en pause le mode Confort saisonnier à l’aide de l’application Wiser Home.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.