Modes de fonctionnement
- Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve l’appareil Airzone.
- Sur l’écran de contrôle de l’appareil, appuyez sur
(A).
- Sélectionnez l’un des modes disponibles(B):
- Faites glisser la barre coulissante vers le haut/vers le
bas (C) pour ajuster la température de consigne (chauffage, rafraîchissement
et déshumidifier) ou appuyez sur l’icône du mode de fonctionnement
pour l’activer/le désactiver.SUGGESTION: Vous pouvez également ajuster la température de consigne:
-
En appuyant sur
ou
de la section chauffage, rafraîchissement ou déshumidifier de l’onglet Contrôle.
-
Lorsque vous l’ajoutez à vos Favoris. Pour en savoir plus sur les Favoris, reportez-vous à la rubrique Gérer les favoris dans le Guide de l’utilisateur du système correspondant.
NOTE: Si un seul appareil est disponible dans le systèmeWiser, l’onglet Contrôle ne sera pas visible. Toutes les fonctions seront accessibles via l’écran d’accueil.Paramètres de la pièce: Vous pouvez
Le mode de fonctionnement actuel indique le mode dans lequel le système fonctionne.éditer le nom de la pièce pour l’appareil.
- Arrêt
: Met le système hors tension.
- Chauffage
: Le système fonctionne en mode chauffage lorsque la température de consigne > température ambiante.
- Rafraîchissement
: Le système fonctionne en mode rafraîchissement lorsque la température de consigne < température ambiante.
- Déshumidifier
: Le système fonctionne en mode Déshumidifier et réduit l’humidité et le rafraîchissement de l’environnement lorsque la valeur de consigne de la température < température ambiante.
- Ventilation
:Le système fonctionne en mode ventilation lorsque la valeur de consigne de la température < température ambiante.
- Arrêt
: Lorsque la température de consigne est atteinte, l’unité CA reste activée en mode basse consommation (mode veille).
- Mode Booster
: Le mode Booster applique une augmentation de +2 °C pendant une heure à chaque pièce dans le système. Pour plus d’informations sur les différents modes, reportez-vous à Boost Mode.
- Mode auto
:(Ce mode n’est disponible que pour Aidoo) Permet la commutation automatique entre le refroidissement et le chauffage et peut s’éteindre si nécessaire.
IMPORTANT: Le mode auto peut être activé uniquement via l’application Airzone.
NOTE: Pour accéder à des informations en temps réel, historiques et énergétiques, il est recommandé d’installer PowerTag sur les charges Airzone. Référez-vous à Vérification de la consommation de l’appareil. -