Showing 4,601 - 4,610 of 9,846 results

Page 461 of 985
  • Laitteen asentaminen

    Renova - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB – Wiser verhokytkin -laitteen käyttöopas

    Laitteen asentaminen Laitteen asentaminen Laitteen asentaminen Katso lisätietoja tuotteen mukana toimitetusta asennusohjeesta. Katso lisätietoja kohdasta Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB.
  • Schedule

    Unica - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    Schedule Schedule Schedule You can set up schedules to specify the times at which a state of the device changes.
  • Eliminar uma automatização

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização No ecrã Automatização (A): Toque na automatização que pretende eliminar (B). Toque em Eliminar a automatização (C).
  • Cleaning

    Wiser Flush-mounted Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    Cleaning Cleaning Cleaning The external housing should be kept clean. Wipe the surface with a damp cloth. EQUIPMENT Cleaning INSTRUCTIONS Do not use any cleaning agent, especially alcohol.
  • Verwenden des Geräts

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Schedule

    Unica - Connected Motion Sensor with Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    Schedule Schedule Schedule You can set up schedules to specify the times at which a state of the device changes.
  • Ajustes del dispositivo

    Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360 – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    carga conectada después de detectar el movimiento. Si vuelve a activar el sensor, el temporizador se reiniciará. También puede cambiar el estado de la carga antes de que expire el tiempo ajustado. Para obtener más detalles sobre cómo controlar el comportamiento de la carga, consulte Modos de anulación
  • Identification du dispositif

    Odace - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    sur le bouton-poussoir (A). L’interrupteur sans fil s’active pendant une minute et le voyant d’état clignote en vert 5 fois, puis s’arrête. Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur Equipements Interrupteur double sans fil connecté Identification (A). Le voyant d’état clignote en vert lorsque
  • Caractéristiques techniques

    Odace - Prise de courant connectée 16A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Puissance nominale du type de charge Lampe incandescente 2000 W LED 100 W, 12 µF Transformateur à noyau de fer 1500 VA Moteur 1 600 VA, max 7 A Convertisseur abaisseur de tension électronique 2000 VA Résistance 3680
  • Caractéristiques techniques

    Unica - Prise de courant connectée 16A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Puissance nominale du type de charge Lampe incandescente 2000 W LED 100 W, 12 µF Transformateur à noyau de fer 1500 VA Moteur 1 600 VA, max 7 A Convertisseur abaisseur de tension électronique 2000 VA Résistance 3680
Page 461 of 985