Ajustes del dispositivo
Ajustes de tiempo |
Ajustes de tiempo: ajusta la duración durante la cual el sensor activa o dispara la carga conectada después de detectar el movimiento. NOTA: Si vuelve a activar el sensor, el temporizador se reiniciará.
También puede cambiar el estado de la carga antes de que expire
el tiempo ajustado. Para obtener más detalles sobre cómo
controlar el comportamiento de la carga, consulte Modos de anulación.
|
|
Pulso corto NOTA: El pulso corto solo se puede activar
cada 10 s.
|
||
5 s - 1 h (escala logarítmica): permite ajustar la duración durante la cual la carga conectada permanece encendida después de que se detecta movimiento. Una vez expira el tiempo, la carga conectada se apagará automáticamente. | ||
Prueba: permite probar el ajuste de sensibilidad. La
carga se enciende durante 2 s cada vez que se detecta un movimiento.
Se ignorará el ajuste de brillo. NOTA: La prueba
solo se puede activar cada 5 s.
|
||
Ajustes de LUX | Ajustes de LUX: permite ajustar el umbral de brillo ambiental a partir del cual el sensor activa o dispara la carga conectada. Cuando se ajusta a un nivel de lux específico, el sensor iniciará su funcionamiento cuando el brillo ambiental caiga por debajo del nivel umbral. | |
1-2000 Lux |
||
Modo diurno |
||
Memorización en umbral Cuando se selecciona este ajuste, el brillo ambiental actual se guarda como umbral después de 15 segundos, lo que da tiempo al instalador para volver atrás y capturar el brillo correcto. A continuación, el sensor utilizará este nivel de luminosidad guardado como referencia para activar la carga. |
||
Sensibilidad |
Determina el alcance de detección ajustando el nivel
de sensibilidad del sensor. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mayor
será el rango de detección. |
|
Configuración/reinicio |
|