Showing 4,721 - 4,730 of 9,846 results

Page 473 of 985
  • Sélection du type d’appareil

    Unica - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Sélection du type d’appareil Sélection du type d’appareil Sélection du type d’appareil À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez modifier le type d’appareil en fonction de vos besoins. Le type d’appareil a été sélectionné comme Volet lors de l’appairage avec la Passerelle Wiser. Vous
  • Geräteplatzierung ändern

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Geräteplatzierung ändern Geräteplatzierung ändern Geräteplatzierung ändern Mit der Wiser Home App können Sie die Platzierung des Thermostats ändern. So ändern Sie die Platzierung des Thermostats: Tippen Sie auf der Seite „Übersicht“ auf . Tippen Sie auf Geräte Platzierung (A) für eine der folgenden
  • Setting-up Overconsumption Alarm

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    Setting-up Overconsumption Alarm Setting-up Overconsumption Alarm Setting-up Overconsumption Alarm This topic explains how to setup an overconsumption alarm for a device. On the Notifications and Alarms screen, tap Create a new alarm (A). Choose alarm type as Overconsumption (B). Select the device
  • Ajustar o nível de luminosidade através da aplicação

    Unica - Detetor de movimento variador LED conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    ecrã Controlo do dispositivo, arraste a barra deslizante para cima/baixo para aumentar/diminuir a luminosidade (A). Também pode ligar/desligar o dispositivo no ecrã Controlo do dispositivo, toque em (B) para ligar/desligar o regulador do sensor de movimento.
  • Estores

    Micromódulo Estores Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Estores Estores Estores No ecrã principal, toque em . Toque em Dispositivos Estores. Toque em Duração de abertura/ Duração do fecho (A) e insira a hora de abertura/fecho dos estores registados.
  • Installing the device

    Wiser Flush-mounted Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    Installing the device Installing the device Installing the device Refer to the installation instruction supplied with this product. See Wiser Flush-mounted Thermostat 2 A.
  • Instalación del dispositivo

    Termostato Empotrado Wiser 2 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Instalación del dispositivo Instalación del dispositivo Instalación del dispositivo Consulte las instrucciones de instalación suministradas con este producto. Consulte Termostato Conectado Wiser 2 A.
  • Voice control

    System M and System D - Connected Thermostat 16 A, ZB – Wiser Home Device user guide

  • Installing the device

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Installing the device Installing the device Installing the device Refer to the installation instruction supplied with this product. See Connected Thermostat Room/Floor 16 A.
  • Ventilskydd

    Exxact – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enheter

    Ventilskydd Ventilskydd Ventilskydd Aktivera utgången varannan vecka för att förhindra avlagringar i ventilen. Du kan aktivera ventilskyddet genom att trycka på växlingsreglaget (A).
Page 473 of 985