DUG_ Detetor de movimento variador conectável_WH-01

Ajustar o nível de luminosidade através da aplicação

  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou no separador da divisão onde se encontra o regulador do sensor de movimento.
  2. No ecrã Controlo do dispositivo, arraste a barra deslizante para cima/baixo para aumentar/diminuir a luminosidade (A).
    SUGESTÃO: Também pode ligar/desligar o dispositivo no ecrã Controlo do dispositivo, toque em (B) para ligar/desligar o regulador do sensor de movimento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?