Showing 4,991 - 5,000 of 9,846 results

Page 500 of 985
  • Laitteen tunnistaminen

    Exxact - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB – Wiser verhokytkin -laitteen käyttöopas

    Laitteen tunnistaminen Laitteen tunnistaminen Laitteen tunnistaminen Wiser Home -sovelluksen avulla voit tunnistaa termostaatin muista huoneessa olevista laitteista. Valitse aloitusnäytössä . Napauta Laitteet Yhdistelmätermostaatti Huoneen asetukset Tunnista (A). Termostaatin pistematriisinäytön LED-valot vilkkuvat valkoisina ja langattoman yhteyden LED-valo vilkkuu vihreänä samanaikaisesti, kunnes napautat OK.
  • Laitteen uudelleennimeäminen

    Renova - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB – Wiser verhokytkin -laitteen käyttöopas

    Laitteen uudelleennimeäminen Laitteen uudelleennimeäminen Laitteen uudelleennimeäminen Wiser Home -sovelluksella voit muuttaa termostaatin nimeä. Termostaatin nimen muuttaminen: Valitse aloitussivulla . Napauta Laitteet Yhdistelmätermostaatti Huoneen asetukset Nimi (A) termostaatin nimen päivittämiseksi. Voit myös valita laitteen Ohjaus-välilehden luettelosta napauttamalla > Laitteen asetukset.
  • Gerät entfernen

    Wiser Funkempfänger 16 A für Temperaturregelung – Benutzerhandbuch des Geräts

    Gerät entfernen Gerät entfernen Gerät entfernen Mit der Wiser Home App können Sie das Relais aus dem Wiser-System entfernen. So entfernen Sie das Relais: Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte 16A RelaisLöschen(A).
  • Historique

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    , jours, mois et années) en appuyant sur (A). L’importation du réseau est indiquée en bleu et l’énergie excédentaire solaire et par batterie est indiquée en vert. Vous pouvez appuyer sur et sélectionner Consommation des appareils pour afficher l’énergie consommée par des charges individuelles. Appuyez sur (A) et sélectionnez une période requise.
  • Wiser HubR 2nd Generation

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Wiser Hub R 2 nd Generation Wiser Hub R 2 nd Generation Wiser Hub R 2 nd Generation CCTFR6311G2 You can connect a heating or hot water system directly to the Wiser Hub R 2 nd Generation. The app will guide you through the process to configure and add the devices to the system. Once configured and added, the system connected to the Wiser Hub R 2 nd Generation will show up as a device in the app and can be configured and operated accordingly.
  • Datos técnicos

    Unica - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Datos técnicos Datos técnicos Datos técnicos Batería CR2032 Vida útil de la pila hasta 5 años (en función de la frecuencia de uso y la calidad de la pila) Clasificación IP IP20 Frecuencia de funcionamiento de 2405 a 2480 MHz Potencia de radiofrecuencia máx. transmitida <10 mW Temperatura de funcionamiento de -5 °C a 45 °C Humedad relativa Del 5 % al 95 % Protocolo de comunicación Zigbee 3.0
  • Operaciones de conmutación mediante la aplicación

    Unica - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Operaciones de conmutación mediante la aplicación Operaciones de conmutación mediante la aplicación Operaciones de conmutación mediante la aplicación Con la aplicación Wiser Home, puede encender/apagar la toma de corriente de forma remota. En la pestaña Control, toque Todos y busque el dispositivo. Toque (A) para activar/desactivar la toma de corriente.
  • Cambio del nombre del dispositivo

    Unica - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Cambio del nombre del dispositivo Cambio del nombre del dispositivo Cambio del nombre del dispositivo Con la aplicación Wiser Home, puede cambiar el nombre de la toma de corriente. En la pantalla Inicio, toque . Toque Dispositivos Toma de corriente conectada Nombre del dispositivo (A) para cambiar el nombre de la toma de corriente.
  • Monitorizar o consumo de energia

    Unica - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Monitorizar o consumo de energia Monitorizar o consumo de energia Monitorizar o consumo de energia Utilizando a aplicação Wiser, pode monitorizar o consumo de energia da carga conectada ao dispositivo. No separador Controlo, toque em Todos > Tomada conectável. Quando a tomada está ligada, o consumo de energia é indicado em watts (W). O consumo de energia varia em função da carga conectada à tomada.
  • Definir o controlo do dispositivo

    Relé Caldeira Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Definir o controlo do dispositivo Definir o controlo do dispositivo Definir o controlo do dispositivo Através da aplicação Wiser Home, pode definir o tipo de controlo, p. ex., Relé ou OpenTherm. Para definir o tipo de controlo: No ecrã Inicial, toque em . Toque em Dispositivos Relé da caldeira Tipo de controlo (A) para selecionar a opção correspondente: Relé OpenTherm
Page 500 of 985