DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WH-00

Laitteen tunnistaminen

Wiser Home -sovelluksen avulla voit tunnistaa termostaatin muista huoneessa olevista laitteista.
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Napauta Laitteet > Yhdistelmätermostaatti > Huoneen asetukset > Tunnista (A).
    HUOMAUTUS: Termostaatin pistematriisinäytön LED-valot vilkkuvat valkoisina ja langattoman yhteyden LED-valo vilkkuu vihreänä samanaikaisesti, kunnes napautat OK.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?