DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Datos técnicos

Batería

CR2032

Vida útil de la pila

hasta 5 años (en función de la frecuencia de uso y la calidad de la pila)

Clasificación IP

IP20

Frecuencia de funcionamiento

de 2405 a 2480 MHz

Potencia de radiofrecuencia máx. transmitida

<10 mW

Temperatura de funcionamiento

de -5 °C a 45 °C

Humedad relativa

Del 5 % al 95 %

Protocolo de comunicación

Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?