Showing 5,061 - 5,070 of 9,846 results

Page 507 of 985
  • Insights

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Insights Insights Insights The Insights provides an overview of your energy usage, savings, and patterns that impact your energy efficiency. From the Home screen, tap . A Displays the total energy cost for the current year. Tap See Breakdown for detailed cost analysis. You can change the displayed
  • Ajuste manual de la temperatura de la sala

    Termostato Empotrado Wiser 2 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    giratorio del termostato: En sentido horario para aumentar la temperatura. En el sentido antihorario para reducir la temperatura. Cuando el sistema está en modo de calefacción y el valor de consigna es superior a la temperatura ambiente actual, el LED de demanda se enciende en rojo para indicar que
  • Insights

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Insights Insights Insights The Insights feature gives you multiple features in a single place. This includes energy saving, system activity, heating time and access to your heat report. To navigate to Insights from the Home screen: Tap Insights (A) If you have an energy device or energy monitoring device installed at your home, Energy Centre will be displayed.
  • Automation

    Ovalis - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Automation Automation Automation An automation allows you to trigger an action automatically or at scheduled times when certain conditions are met. By using the Wiser Home app, you can create automations based on your needs. This example demonstrates how a device works when the condition is met.
  • Automatização

    Unica - Interruptor conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Automatização Automatização Automatização Uma automatização permite-lhe acionar uma ação automaticamente ou às horas agendadas quando determinadas condições estão preenchidas. Ao utilizar a aplicação Wiser Home, pode criar automatizações com base nas suas necessidades. Este exemplo mostra como funciona um dispositivo quando a condição está preenchida.
  • Deleting an automation

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    Deleting an automation Deleting an automation Deleting an automation On the Home screen, tap Automations . Go to Automation, tap the automation you want to delete. On the Edit automation screen, tap Delete automation (A) and read the confirmation message and then tap OK (B).
  • Eliminación de una automatización

    Termostato Empotrado Wiser 2 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de una automatización Eliminación de una automatización Eliminación de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . En la pestaña Automatización, toque la automatización que desee eliminar. En la pantalla Editar automatización, toque Eliminar automatización (A), lea el mensaje de confirmación y toque OK (B).
  • Tekniska data

    Exxact – Uppkopplad persiennstyrningsbrytare – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Tekniska data Tekniska data Tekniska data Märkspänning 230 V AC, 50 Hz Märkeffekt Lasttyp Lastnamn Lastvärde Motor 500 W Standbyläge Max. 0.4 W Anslutningsplintar Skruvklämmor för max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm Biapparat Mekaniska dubbeltryckknappar, obegränsat antal, max. 50 m Externt säkringsskydd 10 A
  • Laitteen uudelleennimeäminen

    Exxact - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB – Wiser verhokytkin -laitteen käyttöopas

    Laitteen uudelleennimeäminen Laitteen uudelleennimeäminen Laitteen uudelleennimeäminen Wiser Home -sovelluksella voit muuttaa termostaatin nimeä. Termostaatin nimen muuttaminen: Valitse aloitussivulla . Napauta Laitteet Yhdistelmätermostaatti Huoneen asetukset Nimi (A) termostaatin nimen päivittämiseksi. Voit myös valita laitteen Ohjaus-välilehden luettelosta napauttamalla > Laitteen asetukset.
  • Deleting an automation

    Exxact - Connected Motion Sensor with Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    Deleting an automation Deleting an automation Deleting an automation On the Home screen, tap Automations . Go to Automation, tap the automation you want to delete. On the Edit automation screen, tap Delete automation (A) and read the confirmation message and then tap OK (B).
Page 507 of 985