DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Ajuste manual de la temperatura de la sala

La temperatura de la sala puede aumentarse/reducirse manualmente girando el pulsador giratorio del termostato.
Requisito previo: Seleccione el Preajuste.

Gire el pulsador giratorio del termostato:
  • En sentido horario para aumentar la temperatura.

  • En el sentido antihorario para reducir la temperatura.

NOTA:
  • Cuando el sistema está en modo de calefacción y el valor de consigna es superior a la temperatura ambiente actual, el LED de demanda se enciende en rojo para indicar que el modo de calefacción está activo.

  • Cuando el sistema está en modo de refrigeración y el valor de consigna es inferior a la temperatura ambiente actual, el LED de demanda se enciende en color azul para indicar que el modo de refrigeración está activo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?