Showing 511 - 520 of 1,241 results

Page 52 of 125
  • Setting the motion detection timer

    ARGUS Motion Sensor Outdoor 360 – Wiser Home Device user guide

    . Select one of the following modes: Test Mode: To test the motion sensor and make sure that its placement and detection range are as required. In this mode, the device connected to the motion sensor turns ON for 2 seconds after motion detection and then goes OFF for 3 seconds. If the motion is still
  • Example of an automation

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Device User Guide

    information and tap OK. To set the time, tap When > Add time > Period of time > Day time > Set. To add an action, tap Then > Add an action > Control a device > Smart Plug > Set. You can turn on/off the plug. Read the information and tap OK. Enter the name of the automation
  • Exempel på automation

    Wiser Smart kontakt 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    borta-läge (A). Läs informationen och tryck på OK. För att ställa in tiden trycker du på När > Lägg till tid > Tidsperiod > Dagtid > Ställ in. För att lägga till en åtgärd trycker du på Sedan > Lägg till en åtgärd > Styr en enhet > Smart kontakt > Ställ in. Du kan slå på/stänga
  • About the device

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Device User Guide

    About the device About the device About the device The Wiser Smart Plug (hereinafter referred to as Plug) is used as a plug adapter to control various electrical devices such as floor lamps, radios, or coffee machines manually or using Wiser app. The plug can also monitor energy consumption of
  • Driftsättning via eSetup

    Schneider Charge – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    skjutreglaget eller -/+ för att ställa in laddningsströmmen efter behov och sedan trycka på Spara och fortsätt. Slå på vippbrytaren i Nätverksinställningar Anslut Schneider Charge till en applikation för smart laddning. Om du har en Wiser Hub för fjärrövervakning och fjärrstyrning ska du se till att
  • Informationen zur Signalstärke

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Sie ggf. die Batterien aus. Signalverstärker Wenn Sie immer noch Probleme mit der Konnektivität haben, empfehlen wir das Hinzufügen von Wiser Smart Plug zu Ihrem System. Er verfügt über einen integrierten Signalreichweitenverstärker, der das Signal zwischen Ihren Geräten und dem Wiser Hub verstärkt
  • Energy

    Wiser Home – System User Guide (France)

    A9MEM1543 A9MEM1541 A9MEM1542 PowerLogic TM - PowerTag Resi9 F63 R9M60 R9M70 PowerLogic TM - PowerTag Acti9 F63 A9MEM1560 A9MEM1570 PowerTag C A9XMC1D3 EVlink Home Smart EVH4AxxN2 EVH4AxxN400F EVH4AxxNC Mureva EVlink MUR36014 MUR36015 MUR36016 Schneider Charge EVH5A22N440F
  • Remover o dispositivo do sistema Wiser

    EVlink Home Smart – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Remover o dispositivo do sistema Wiser Remover o dispositivo do sistema Wiser Remover o dispositivo do sistema Wiser Através da aplicação Wiser Home, pode remover o dispositivo da lista de dispositivos. No separador Controlo, toque em Todos EVlink Home Smart Definições do dispositivo. Toque em
  • Eliminación del dispositivo del sistema Wiser

    EVlink Home Smart – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación del dispositivo del sistema Wiser Eliminación del dispositivo del sistema Wiser Eliminación del dispositivo del sistema Wiser Con la aplicación Wiser Home puede eliminar un dispositivo de la lista de dispositivos. En la pestaña Control, toque Todo EVLink Home Smart Ajustes del
  • Setting boost mode manually

    System M and System D - Connected Thermostat 16 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    Setting boost mode manually Setting boost mode manually Setting boost mode manually You can enable and disable boost mode manually.When enabled the temperature increases by 2° C for temperature control modes and by +2 over the setpoint. To enable boost mode: Press the rotary push-button until the
Page 52 of 125