DUG_Wiser Smart kontakt_WH-00

Exempel på automation

I exemplet nedan stängs kontakten av om borta-läge är aktiverat under dagtid.
  1. Gå till Automationer > för att skapa en automatisering.
  2. För att lägga till ett villkor trycker du på Lägg till villkor > Borta-läge > Aktiverat borta-läge (A).
  3. Läs informationen och tryck på OK.
  4. För att ställa in tiden trycker du på När > Lägg till tid > Tidsperiod > Dagtid > Ställ in.
  5. För att lägga till en åtgärd trycker du på Sedan > Lägg till en åtgärd > Styr en enhet > Smart kontakt > Ställ in.
    FÖRSLAG: Du kan slå på/stänga av kontakten.
  6. Läs informationen och tryck på OK.
  7. Ange automationens namn.
    FÖRSLAG: Du kan välja en bild som motsvarar din automation genom att trycka på .
  8. Tryck på Spara.
    När automationen har sparats visas den på fliken Automationer.
    OBS: Du kan aktivera eller inaktivera sparade automationar på fliken Automationer genom att använda växlingsreglaget .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?