Driftsättning via eSetup
|
För Android-mobiltelefoner: |
För Apple-mobiltelefoner: |
![]() |
![]() |
- Öppna eSetup-appen och välj Schneider Charge.
- Välj ett av följande alternativ:
- Hoppa över handledningen: För att fortsätta med steg 3.
- Starta självstudien: För att starta driftsättning av handledning.
- Slå på Schneider Charge, när LED-indikatorn
på sidan blir grön, tryck på Ja, den är
grön i appen.OBS: Om LED-lampan på sidan inte tänds när du har slagit på Schneider Charge ska du försöka återaktivera LED-lampan på sidan genom att stänga av och sedan slå på Schneider Charge.
- När sidolampan på Schneider Charge lyser grönt
trycker du på funktionsknappen (Push-knappen) och håller
den intryckt i 3 sekunder.
Detta skapar ett tillfälligt trådlöst nätverk som är aktivt i 4 minuter. - i appen, tryck på Ja, den andas grönt och välj en av följande metoder för att ansluta till
det tillfälliga trådlösa nätverket.
Skanna QRCode:VIKTIG: Aktivera kameran endast för appen eSetup.
- Tryck på Skanna QRCode.
- Tryck på OK, i dialogrutan som dyker upp.
- Skanna QR-koden på höger sida av Schneider Charge för att ansluta dig till det tillfälliga trådlösa nätverket.
Manuell anslutning:- Tryck på .
- Välj SchneiderCharge_##-##-##-## från listan och ange lösenordet för Wi-Fi® som finns på sidan av enheten.
- När du är ansluten återgår du till Wiser Home-appen.
- Ange en Ny PIN, ange PIN-koden igen och tryck på Spara.
- På nästa sida anger du den nya PIN-koden och trycker på Anslut.
- På sidan Uppgradering av fast programvara trycker
du på Fortsätt.Vänta några sekunder så att appen kan kontrollera laddarens firmware-version.
- Tryck på Uppgradera för
att uppgradera den senaste inbyggda programvaran till Schneider Charge.
Vänta några minuter tills uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar. - På sidan Electrical Settings kan du använda skjutreglaget eller -/+ för att ställa in laddningsströmmen efter behov och sedan trycka på Spara och fortsätt.
- Slå på vippbrytaren i Nätverksinställningar Anslut Schneider Charge till en applikation för smart laddning.VIKTIG: Om du har en Wiser Hub för fjärrövervakning och fjärrstyrning ska du se till att både Schneider Charge och Hub är anslutna till samma Wi-Fi® -nätverk.
- Välj en av följande metoder för att ansluta
Schneider Charge till Internet och tryck sedan på Spara och fortsätt.
- Anslut till Wi-Fi (trådlöst):Tryck på Skanna QR-kod och skanna QR-koden på din router för att ansluta till Wi-Fi automatiskt. Alternativt kan du välja från listan över tillgängliga nätverk genom att trycka på Välj ett nätverk eller ange Wi-Fi-nätverkets namn och lösenord manuellt.
- Anslut till Ethernet-port (trådbunden): Ange nätverksinformation för anslutning (använd
kabeltypen RJ45).
OBS:
-
Se till att Ethernet-kabeln är ansluten innan du startar driftsättningen av Schneider Charge.
-
För Schneider Charge som installeras utomhus eller i garage utan tillgång till en internetrouter eller Wi-Fi-repeater rekommenderas en trådbunden Ethernet-anslutning framför Wi-Fi för bättre stabilitet.
-
Om det inte är möjligt att använda en Ethernet-kabel är det lämpligt att installera en Wi-Fi-repeater nära Schneider Charge för att säkerställa en tillförlitlig anslutning.
-
- Välj ett av följande alternativ i Smart charging
application:
- Välj smart laddningsapplikation: För att välja Smart Home-applikationen. Exempel: Wiser Home
- Spara och fortsätt: Spara inställningen och fortsätt till steg 12.
- Tryck på Överlämning till kund för att dela PIN-koden med kunden.
- Efter överlämnandet ska du läsa alla instruktioner
genom att trycka på </> och sedan trycka
på Jag förstår: starta om.
vänta några minuter för att slutföra installationen och ansluta till internet.Schneider Charge startas om i enlighet med den konfiguration som tillämpas.
Den främre LED-lampan lyser grönt efter omstart, vilket indikerar att Schneider Charge är ansluten för fjärrstyrning.