Showing 5,501 - 5,510 of 9,846 results

Page 551 of 985
  • Indstilling af enhedsstyring

    Wiser 16 A relæ til styring af temperatur – Brugervejledning til enheden

    Indstilling af enhedsstyring Indstilling af enhedsstyring Indstilling af enhedsstyring Med app'en Wiser Home kan du styre elektriske varmeapparater eller elektrisk gulvvarme ved at vælge Relæ eller Pilot ledning. Sådan indstilles relæstyringen: Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Klima 16A relæ Styringstype (A) og vælg Relæ eller Pilot ledning. Tryk OK B).
  • Teknisk data

    Wiser jalusibrytarpuck – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Teknisk data Teknisk data Teknisk data Nominell spänning 220–240 V AC, 50/60 Hz Märkström 4 A, φ = 0,6–1,0 Jalusikanal 1, mekaniskt och elektroniskt isolerade från varandra Standby Max. 0,3 W Driftstemperatur 0 ºC till 35 ºC Neutralledare Nödvändig Anslutningsklämmor Max. 2 x 2,5 mm 2, solida eller
  • Changing home Wi-Fi login information

    Wiser Home – System User Guide (France)

    change the Wi-Fi ® information in the hub: Tap I’ve changed my Wi-Fi router (A). The app will guide you through the process of selecting a Wi-Fi ® network and entering the password.
  • Weather and Heating

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Weather and Heating Weather and Heating Weather and Heating (A) The weather can have a big impact on how your heating system performs. We take into account the thermal efficiency of your home and the outdoor temperature, so we can save you as much as possible. Heating time The green bars show an
  • Supervisión del consumo de energía

    Unica - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    corriente está encendida, el consumo de energía se muestra en vatios (W). El consumo de potencia varía en función de la carga conectada a la toma de corriente.
  • Identifying the device

    Wiser Motion Sensor – Wiser Home Device user guide

    (A). Additionally, you can identify the sensor by tapping on the Control tab Motion Sensor Device settings Identify (A). The sensor LED blinks to identify the sensor and continues blinking green until you tap Ok.
  • Identifying the device

    Ovalis - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Identifying the device Identifying the device Identifying the device Using the Wiser Home app, identify the blind control switch among the devices available in a home. On the Home screen, tap . Tap Devices > Shutters > Blind control switch or Shutter slat > Identify (A). The status LED
  • Solución de problemas

    Sensor de temperatura/humedad Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Solución de problemas Solución de problemas Solución de problemas Causa Posible causa Solución El sensor activa la automatización/programación, pero no muestra el estado en la aplicación. Es posible que el sensor esté experimentando una actualización del firmware por el aire (OTA). Espere a que se
  • Conmutar/Regular el dispositivo manualmente

    Unica - Regulador universal giratorio conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Conmutar/Regular el dispositivo manualmente Conmutar/Regular el dispositivo manualmente Conmutar/Regular el dispositivo manualmente Puede encender/apagar manualmente el regulador y aumentar/disminuir el nivel de brillo. Esto proporcionará alimentación a la carga conectada a ella. Presione
  • Resetting the device

    Odace - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    reset, the LED stops blinking. Then, the device restarts and blinks green for a few seconds. After reset, the LED turns amber indicating that it is ready for pairing.
Page 551 of 985