Showing 5,701 - 5,710 of 9,846 results

Page 571 of 985
  • Relé de caldera Wiser

    Acerca del dispositivo Acerca del dispositivo El relé de caldera Wiser (en adelante relé de caldera) permite controlar una caldera doméstica en aplicaciones de calefacción central con agua. El relé de la caldera contiene un relé de 2 A que se puede conectar directamente a una caldera o a un equipo
  • Acerca do dispositivo

    Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo O Interruptor sem fios simples/duplo (a seguir designado Interruptor sem fios/ Interruptor de localização livre) é um interruptor de botão de pressão sem fios alimentado por bateria, utilizado para controlar um grupo de dispositivos
  • Appairage 1 Bouton avec 1 ou 2 interrupteurs de commande de volet

    Odace - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    sans fil, et l'interrupteur de commande de volet indique que l'appairage a réussi. Vérifiez que l’appairage a réussi avant de continuer avec le même canal. Répétez l’étape 2. Répétez l’étape 3 sur le deuxième interrupteur de commande de volet. Le volet se déplace vers le haut et vers le bas plusieurs
  • Appairage 2 Boutons avec 2 interrupteurs de commande de volet

    Ovalis - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    sur l'interrupteur sans fil, et l'interrupteur de commande de volet indique que l'appairage a réussi. Vérifiez que l’appairage a réussi avant de continuer avec le même canal. Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir supérieur gauche de l’interrupteur sans fil. La LED
  • Appairage 1 Bouton avec 1 ou 2 interrupteurs de commande de volet

    Unica - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    sans fil, et l'interrupteur de commande de volet indique que l'appairage a réussi. Vérifiez que l’appairage a réussi avant de continuer avec le même canal. Répétez l’étape 2. Répétez l’étape 3 sur le deuxième interrupteur de commande de volet. Le volet se déplace vers le haut et vers le bas plusieurs
  • Solución de problemas

    Detector de humo inalámbrico Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    , retire y vuelva a instalar la alarma de humo. Pulse el botón de Prueba/Silencio hasta que se emita un sonido de alarma. No presione consecutivamente. Si el problema persiste o si tiene dudas sobre la garantía, póngase en contacto con el centro de atención al cliente. La alarma de humo emite un pitido y
  • Identifying the device

    Wiser 16 A Relay for Temperature Control – Wiser Home Device user guide

    Identifying the device Identifying the device Identifying the device Using the Wiser Home app, you can identify the Relay from the other available devices in the room. To identify the Relay: On the Home screen, tap . Tap Devices 16A Relay Identify (A) to rename the Relay. This feature flashes the Relay LED, so you can identify the actual device. The Relay LED will continue to flash until you tap OK.
  • Informações técnicas

    Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Informações técnicas Informações técnicas Informações técnicas Bateria CR2032 Vida útil da bateria Até 5 anos (dependendo da frequência de utilização e da qualidade da bateria) Classificação IP IP20 Frequência de funcionamento 2405 - 2480 MHz Potência máx. de radiofrequência transmitida <10 mW Alcance 100 m de espaço livre Temperatura de funcionamento -5 °C a 45 °C Humidade relativa 5% a 95% Protocolo de comunicação Zigbee 3.0
  • Switching Operation using the app

    Wiser Plug – Wiser Home Device User Guide

    Switching Operation using the app Switching Operation using the app Switching Operation using the app You can turn On/Off the Plug remotely using the Wiser Home app. Go to the Control tab, tap All devices or a room tab where the Plug is located. Tap (A) to turn On or Off the Plug. You can also turn the device on/off and adjust the brightness from the Home screen when you add it to your Favourite.
  • Editing an automation

    Wiser Plug – Wiser Home Device User Guide

    condition to change the settings. To remove a condition, slide the condition towards left and then tap (A) to delete it. Tap Add conditions (B) to add new condition. To change the order of actions, tap the Then option, and hold an action, then drag and drop to the desired position. Tap Save to save the changes.
Page 571 of 985