DUG_Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios_WH-07

Acerca do dispositivo

O Interruptor sem fios simples/duplo (a seguir designado Interruptor sem fios/Interruptor de localização livre) é um interruptor de botão de pressão sem fios alimentado por bateria, utilizado para controlar um grupo de dispositivos Zigbee (tais como iluminação/estores) dentro da mesma rede Zigbee.

O dispositivo pode ser configurado através da aplicação Wiser Home.

Vantagem de utilizar um interruptor sem fios:

  • Interface fácil de utilizar: também é boa para crianças (colocadas em baixo na parede) e para idosos que podem não estar tão familiarizados com os smartphones.

  • Fácil de instalar na parede: não requer cabos.

  • Fácil de controlar em locais onde normalmente não seria possível instalar interruptores.

Funcionalidades de um interruptor sem fios:

  • Através da aplicação, pode adicionar várias Ações (como o controlo da iluminação/estores) ao interruptor sem fios.

  • Através da aplicação, pode adicionar um Momento ao interruptor sem fios (como, por exemplo, o Momento Noite de Cinema/Momento Boa Noite).

  • Notificação de bateria fraca na aplicação.

NOTA:
  • Este guia do utilizador do dispositivo apresenta o emparelhamento, a configuração e outras funcionalidades do interruptor sem fios duplo. O mesmo se aplica ao interruptor sem fios simples.

  • Os materiais de construção podem causar interferências que afetam as distâncias entre o hub e o dispositivo e entre o dispositivo em si. Ao ar livre, não há interferência, por isso a distância pode ser muito maior.

  • O interruptor sem fios pode ser utilizado como parte da solução de controlo da divisão Quick Home Connect.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?