DUG_Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios_WH-07

Informações técnicas

Bateria

CR2032

Vida útil da bateria

Até 5 anos (dependendo da frequência de utilização e da qualidade da bateria)

Classificação IP

IP20

Frequência de funcionamento

2405 - 2480 MHz

Potência máx. de radiofrequência transmitida

<10 mW

Alcance

100 m de espaço livre

Temperatura de funcionamento

-5 °C a 45 °C

Humidade relativa

5% a 95%

Protocolo de comunicação

Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?