Showing 5,871 - 5,880 of 9,846 results

Page 588 of 985
  • Fjernelse af enheden

    Wiser vandlækagesensor – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Fjernelse af enheden Fjernelse af enheden Fjernelse af enheden Med Wiser Home-appen kan du fjerne sensoren fra Wiser-systemet. Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Vandlækagesensor Slet (A). Derudover kan du fjerne sensoren fra Wiser-systemet ved at trykke på fanen Styring, Vandlækagesensor
  • Ajustar o nível de luminosidade através da aplicação

    Unica - Botão variador de luz LED conectável – Wiser Home Dispositivo Guia do utilizador

    dispositivo, arraste a barra deslizante para cima/baixo para aumentar/diminuir o brilho (A). Toque em (B) no ecrã de controlo do dispositivo para ligar/desligar o regulador de intensidade.
  • Ajustar o nível de luminosidade através da aplicação

    Unica - LED Variador de Luz Conectável – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    dispositivo, arraste a barra deslizante para cima/baixo para aumentar/diminuir o brilho (A). Toque em (B) no ecrã de controlo do dispositivo para ligar/desligar o regulador de intensidade.
  • Tarifa

    PowerTag Energy – Wiser Home Guía del usuario del dispositivo

    cálculos de costes, es importante proporcionar los datos de tarifa correctos. Esto permite que el sistema refleje el coste real de su consumo de energía, lo que le ayuda a comprender mejor su consumo y a gestionar sus gastos de forma eficaz.El coste del consumo de energía se basa en el tipo de
  • Amazon Alexa™

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Tarifa

    EVlink Home Smart – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    cálculos de costes, es importante proporcionar los datos de tarifa correctos. Esto permite que el sistema refleje el coste real de su consumo de energía, lo que le ayuda a comprender mejor su consumo y a gestionar sus gastos de forma eficaz.El coste del consumo de energía se basa en el tipo de
  • Modification d’un automatisme

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    suivantes : Changer l’icône . Renommer l’automatisme. Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres. Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur (A) pour la supprimer. Appuyez sur ⊕ Ajouter une condition (B) pour ajouter une nouvelle condition. Pour
  • About the device

    Wiser Flush-mounted Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The Wiser Flush-mounted Thermostat 2 A (hereinafter referred to as cFMT / thermostat) is mainly used for water-based heating and cooling applications, such as water-based underfloor heating and radiator heating. Thermostat features: Measure &
  • Eliminación del dispositivo del sistema Wiser

    Schneider Charge – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    dispositivo. Toque Ayuda y soporte técnico para ver el sitio web en el que puede encontrar respuestas a sus consultas. Toque Eliminar del sistema para que se solicite la ventana de confirmación. Toque OK para confirmar. La aplicación dirigirá al usuario a la página Inicio. Se eliminarán todos los datos relacionados con la aplicación.
  • Removing the device from Wiser system

    Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer – Wiser Home device user guide

    Removing the device from Wiser system Removing the device from Wiser system Removing the device from Wiser system Using the Wiser app, you can remove the dimmer from the system. On the Home screen, tap . Tap Devices Micromodule Dimmer Delete (A). Removing the device will reset the dimmer. After
Page 588 of 985