SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Configuración de la alarma de no consumo

En este tema se explica cómo configurar una alarma de no consumo para un dispositivo.
  1. En la página Notificaciones y Alarmas, toque Crear una nueva alarma (A).
  2. Seleccione el tipo de alarma Sin consumo (B).
  3. Seleccione el dispositivo de la lista de dispositivos y toque Siguiente (C).
  4. Toque el icono (D) y ajuste el periodo de tiempo que el dispositivo debería permanecer a 0 Watt antes de activar la alarma. Toque Guardar (E).
  5. Para eliminar una alarma, seleccione el dispositivo y toque Eliminar (F).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?