Showing 5,911 - 5,920 of 9,846 results

Page 592 of 985
  • About the device

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    About the device About the device About the device The Connected Thermostat Room/Floor 16 A (hereinafter referred to as cFMT/thermostat) is mainly used for electric underfloor heating or electric radiators, but could also be used to control mains powered motorized valves or circulating pumps for
  • Redigera en automatisering

    Renova – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enheter

    automatisering . Byt namn på automatiseringen. Tryck på varje villkor för att ändra inställningarna. Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på (A) för att radera det. Tryck på Lägg till villkor (B) för att lägga till ett nytt villkor. Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet Sedan och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
  • Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application

    Unica - Détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve l’appareil. Appuyez sur (A) pour
  • Redigering af en automatisering

    Wiser Smat Plug 16 A – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    automatiseringen. Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne. Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj betingelser (B) for at tilføje en ny betingelse. For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen Derefter og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Editing an automation

    LK FUGA® - Wiser wireless socket outlet 1½ M – Wiser Home Device user guide

    the settings. To remove a condition, slide the condition towards left and then tap (A) to delete it. Tap ⊕ Add conditions (B) to add new condition. To change the order of actions, tap the Then option, and hold an action, then drag and drop to the desired position. Tap Save to save the changes.
  • Technical Data

    LK FUGA® Wiser wireless double relay – Wiser Home Device User Guide

    Connecting Terminals Screwless terminals 2x 1.5 mm² (N) 1x 1.5 mm² (L) 1x 1.5 mm² (Load) Ambient temperature 5 … 25 °C (temporarily up to 35 °C) External fuse protection max. 16 A circuit breaker Nominal current 2x 5 A, cosφ = 0.6 Operating frequency 2405 ... 2480 MHz Max. radio-frequency power transmitted < 10 mW Communication protocol Zigbee 3.0 certified
  • Troubleshooting in Quick Home Connect

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    -button module Wireless switch not able to control the device reliably. The Wireless switch and the device are too far away from each other. Place the Wireless switch in a position closer to the device. The Wireless switch lost pairing. Pair the device again. Refer to Push-button module The Wireless
  • Caractéristiques techniques

    Wiser Centrale de Câblage pour Planche – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    alimentation : Relais normalement ouverts Sans fil : 2,4 GHz (bidirectionnel, maillage) Plage de signal : 30 m d’espace libre Puissance de signal maximale : 14 dBm (25 mW) Classe de pollution : 2 Classe d’énergie : IV = 2 % Classe de logiciel : A Calibre du fusible : 3,15 A Relais : Normalement ouverts 2(1
  • Tips and Advice

    Wiser Home – System User Guide (France)

    available tips. Each tip has two options: You can perform this action only if you are connected to internet. Show Me: Tap a tip or tap Show Me to view the complete tip along with any actions you may need to take. After reviewing the tip, you can choose further options: Mark as Done If you find the
  • Avancerade inställningar

    PowerTag Energy – Wiser Home Bruksanvisning för enheten

    inställningar. Tryck på OK när du uppmanas att bekräfta i fönstret med en varning. Följ något av dessa steg baserat på kravet: Om du har installerat ett nytt elnätsanslutet solenergisystem. Se Parkoppla enheten med ett elnätsanslutet solenergisystem. Om du har tagit bort solenergisystemet trycker du på (A
Page 592 of 985