Showing 5,941 - 5,950 of 9,846 results

Page 595 of 985
  • Editing an automation

    LK FUGA® - Wiser wireless socket outlet 1½ M – Wiser Home Device user guide

    the settings. To remove a condition, slide the condition towards left and then tap (A) to delete it. Tap ⊕ Add conditions (B) to add new condition. To change the order of actions, tap the Then option, and hold an action, then drag and drop to the desired position. Tap Save to save the changes.
  • Technical Data

    LK FUGA® Wiser wireless double relay – Wiser Home Device User Guide

    Connecting Terminals Screwless terminals 2x 1.5 mm² (N) 1x 1.5 mm² (L) 1x 1.5 mm² (Load) Ambient temperature 5 … 25 °C (temporarily up to 35 °C) External fuse protection max. 16 A circuit breaker Nominal current 2x 5 A, cosφ = 0.6 Operating frequency 2405 ... 2480 MHz Max. radio-frequency power transmitted < 10 mW Communication protocol Zigbee 3.0 certified
  • Creación de una automatización

    Enchufe inalámbrico Wiser 16A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de una automatización Creación de una automatización Creación de una automatización Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o que se activan a horas programadas. Con la aplicación Wiser, puede crear
  • LK FUGA® - Wiser trådløs stikkontakt 1½ M Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet.Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgendemuligheder:• (A): Indtast Mac-adresse/EUI-64 og Installationskode, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 oginstallationskoden er gyldig. • (B): Tryk
  • Acerca del documento

    Sensor de temperatura/humedad Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    ciberseguridad En los últimos años, el creciente número de equipos y plantas de producción conectados a la red ha aumentado de la mano del potencial de las amenazas cibernéticas, como el acceso no autorizado, violaciones de datos e interrupciones operativas. Por lo tanto, es recomendable considerar todas las
  • LK FUGA® Wiser Multiwire LED-drejelysdæmper Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    sek.)for at tænde/slukke for den tilsluttede belastning (A). • Tryk længe på den venstre eller højre på batteritrykket (> 0,5 sek.) forat forøge eller reducere lysstyrken for den tilsluttede belastning (B). PRESSType CR2032 PRESSType CR2032 5 x < 0,5 s 5 x < 0,5 s DUG_LK FUGA Wiser Multiwire LED
  • LK® One Wiser Multiwire LED drejelysdæmper Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    . Drejelysdæmperen kan nu styres af batteritrykket. Betjening af en lysdæmperDu kan tænde/slukke for lysdæmperen eller justere dens lysstyrke med detparrede batteritryk. • Tryk kortvarigt på den venstre eller højre på batteritrykket (< 0,5 sek.)for at tænde/slukke for den tilsluttede belastning (A
  • Indicação LED

    Micromódulo Interruptor Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Indicação LED Indicação LED Indicação LED Emparelhar o dispositivo Ação do utilizador Indicação LED Estado Pressione brevemente o botão configuração/redefinição ou o botão de pressão 3 vezes. O LED pisca a âmbar uma vez por segundo. O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o
  • Turning the puck On/Off using app

    Wiser Micro Module Light Switch – Wiser Home Device user guide

    Turning the puck On/Off using app Turning the puck On/Off using app Turning the puck On/Off using app On the Control tab, tap All devices or the room tab where the device is located. Tap (A) to turn on/off the puck. You can also turn the device on/off from the Home screen when you add it to your Favourite. The Control tab will not be visible if you have only a single device in the Wiser System. All functions will be accessible through the Home screen.
  • Caractéristiques techniques

    Wiser micromodule pour volet roulant – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Tension nominale 220-240 V CA, 50/60 Hz Courant nominal 4 A, cosφ = 0,6 - 1,0 Canal obturateur 1 pièce, avec verrouillage mécanique et électronique mutuel Veille 0,3 W max. Température de fonctionnement 0 ºC à 35 ºC
Page 595 of 985