Showing 6,031 - 6,040 of 9,846 results

Page 604 of 985
  • Suppression de l’appareil

    Capteur de fuite d’eau Wiser – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Suppression de l’appareil Suppression de l’appareil Suppression de l’appareil À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez retirer le capteur du système Wiser. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Toucher Périphériques Capteur de fuite d'eau Supprimer (A). Vous pouvez également supprimer le
  • Acerca do dispositivo

    Unica - LED Variador de Luz Conectável – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo O LED Variador de Luz Conectável (a seguir designado variador) possui um botão rotativo que pode ser utilizado para comutar e escurecer cargas óhmicas, indutivas ou capacitivas manual ou remotamente. Opções de controlo Controlo da
  • Eliminación del dispositivo del sistema Wiser

    Unica - Interruptor de persianas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    > Persianas > Interruptor de control de persiana o Lamas de la persiana > Eliminar (A). Al eliminar el dispositivo se restablecerá el interruptor de persiana. El LED comienza a parpadear en ámbar indicando que el interruptor de persianas está listo para el emparejamiento. Si se produce un problema durante el emparejamiento o el reinicio del interruptor de control de persiana, consulte la sección Reinicio del dispositivo.
  • Activación de notificaciones y alarmas

    PowerTag Energy – Wiser Home Guía del usuario del dispositivo

    consumo excesivo y una alarma de ausencia de consumo.Para configurar alarmas: En la pantalla Inicio, toque . Toque Cuenta > Notificaciones y Alarmas. Toque Crear una nueva alarma (A) y seleccione el tipo de alarma (B). Seleccione un dispositivo de la lista (A) y toque Siguiente. Active el interruptor
  • Testar o(s) dispositivo(s) interligado(s)

    Sensor de fumo sem fios Wiser - Bateria – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    o botão de teste/silêncio durante mais de 10 s até disparar um alarme em todos os dispositivos interligados. Se não for acionado qualquer um dos alarmes dos sensores de fumo interligados, verifique se a distância entre cada sensor de fumo está dentro da especificação. Verifique também se o sensor de fumo está ligado e a funcionar corretamente. Consulte resolução de problemas da bateria do sensor de fumo.
  • EVlink Home Anti-tripping System

    EVlink Home Smart – Wiser Home device user guide

    EVlink Home Anti-tripping System EVlink Home Anti-tripping System EVlink Home Anti-tripping System EVA1HPC1 EVA1HPC3 Overview Home anti-tripping is a power load management system that continuously adapts the power supplied to charge the car, taking home consumption into account.The power
  • Lidar com problemas de código QR

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Lidar com problemas de código QR Lidar com problemas de código QR Lidar com problemas de código QR Condição Ação Se não conseguir encontrar o código QR ou se o seu hub for o Wiser HubR, que não suporta a verificação do código QR. Toque em Não consigo encontrar o código QR correto e avance para
  • Using the device

    Wiser Smoke Alarm - 230 V – Wiser Home Device user guide

    Using the device Using the device Using the device The Control Panel of the smoke alarm allows you to view the current state of the smoke alarm and allow you to access the history and settings. On the Control tab, tap All devices or a room tab where the smoke alarm is located. On the Smoke Alarm
  • Borta-läge

    Exxact – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enheter

    Borta-läge Borta-läge Borta-läge Bortamodus (A) ställer in alla rum på en standardtemperatur (16 °C). Den visas med en bock i rutan Automatisering -sidan när den är aktiv och kan nås från Automatisering genom att trycka på Automatisering längst ner på Hem skärmen. Endast rum med inställningsvärden
  • Push-button Switch

    LK FUGA Wiser wireless battery 4 button switch – Wiser Home Device User Guide

    Push-button Switch Push-button Switch Push-button Switch If you do not need the lower rocker of the Wireless switch, you can replace it with a blind plate. Remove the top rocker and short press the left push button 5 times in quick succession on the Wireless switch. The status LED blinks green
Page 604 of 985