DUG_Unica Shutter_WH-08

Eliminación del dispositivo del sistema Wiser

En la aplicación Wiser, puede eliminar un interruptor de persianas del sistema.
Para eliminar el dispositivo:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Persianas > Interruptor de control de persiana o Lamas de la persiana > Eliminar (A).
    NOTA:
    • Al eliminar el dispositivo se restablecerá el interruptor de persiana. El LED comienza a parpadear en ámbar indicando que el interruptor de persianas está listo para el emparejamiento.

    • Si se produce un problema durante el emparejamiento o el reinicio del interruptor de control de persiana, consulte la sección Reinicio del dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?