DUG_Regulador de luz rotativo Unica_WH-06

Acerca do dispositivo

O LED Variador de Luz Conectável (a seguir designado variador) possui um botão rotativo que pode ser utilizado para comutar e escurecer cargas óhmicas, indutivas ou capacitivas manual ou remotamente.

Opções de controlo

Controlo da casa: Para controlar o variador através da aplicação Wiser Home, irá precisar do Hub Wiser.

Operação direta: O variador pode ser sempre controlado diretamente no local. Também pode ligar um número indiscriminado de botões de pressão mecânicos.

Funções

  • O dispositivo pode detetar automaticamente a carga.

  • O dispositivo tem autoproteção interna, incluindo proteção térmica, resistência à sobrecarga, proteção contra curto-circuitos, arranque suave e paragem suave.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?