Showing 6,041 - 6,050 of 9,846 results

Page 605 of 985
  • Uso del dispositivo

    Sistema M y sistema D - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    dispositivo muestra las siguientes opciones: A Pulse para configurar una acción/momento en el interruptor inalámbrico, como encender/apagar las luces, subir o bajar la persiana o cualquier combinación. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: Asignación de una acción al interruptor
  • Solución de problemas

    Unica - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    primera pulsación no activa el funcionamiento del interruptor inalámbrico. El dispositivo no puede conectarse con el hub. Después de pulsar 3 veces el pulsador de arriba a la derecha, el LED del dispositivo parpadea en rojo/verde durante 30 s. El modo de emparejamiento ha cambiado al modo Bluetooth
  • LED indications

    Unica - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    LED indications LED indications LED indications Pairing the device User Action LED Indication Status Press the push button 3 times LED blinks amber, once per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED displays solid green for a time, before turning Off. Resetting
  • About the device

    Wiser Water Leakage Sensor – Wiser Home Device user guide

    operating position. When the sensor is connected to the Wiser Hub and detects water on the floor, the sensor sends out a sound alarm and reports the event to the app via Wiser Hub. The alarm stops when the sensor is removed from the water contact. If a water leak is detected, the sensor will trigger an
  • Exportar el historial de cargos

    EVlink Home Smart – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    más información, consulte En directo. Pulse en cada ciclo de carga para ver el coste de carga de la sesión. Pulse (A) y, a continuación, pulse Exportar historial de carga (B) para exportar el historial de carga. Para garantizar el funcionamiento correcto, utilice el procedimiento recomendado por Microsoft para importar el archivo CSV en Excel. Su informe histórico se exportará en formato CSV.
  • Anti-Tripping Management

    Mureva EVlink – Wiser Home Device User Guide

    algorithm designed to prevent global overconsumption. It achieves this by reducing setpoints and shutting down specific loads, ensuring that overall energy consumption stays within a predefined limit. With the integration of Wiser Home, users gain enhanced control over the loads monitored by the
  • Mantenimiento y limpieza

    Alarma de humo Wiser - 230V – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    polvo, la suciedad o la grasa de la cocina acumulados. Aplique una pequeña cantidad de spray superficial contra insectos a un paño y limpie alrededor de las alarmas de humo cada 3 a 6 meses para mitigar la penetración de insectos. Pruebe siempre la alarma de humos después de limpiarla. Para obtener
  • LED Indication

    Exxact - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    Status Press the push-button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The relay switch is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The relay switch then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber
  • Selección del tipo de dispositivo

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    . Puede cambiar el tipo de dispositivo a Persiana con lamas basculantes si dispone de una función de inclinación. En la pantalla de inicio, pulse . Pulse Dispositivos Persianas. Pulse (A) y seleccione un tipo de dispositivo. Si el tipo de dispositivo está seleccionado como Persiana con lamas basculantes, pulse (B) y seleccione un tipo de lamas (C). Pulse Aceptar.
  • Tekniset tiedot

    Wiser kytkinmoduuli ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Tekniset tiedot Tekniset tiedot Tekniset tiedot Nimellinen teholuokitus kuormatyypille Hehkulamppu 2200 W Halogeenilamppu 2 000 W Rautasydänmuuntaja 500 VA Moottori 1000 VA Elektroninen alasmuuntaja 1050 VA Kapasitiivinen kuorma 10 A, 140 µF Loistelamppu 100 W LED 200 W Boileri 2 000 W
Page 605 of 985