DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Solución de problemas

Síntoma

Posible causa

Solución

El LED parpadea en rojo.

La batería del interruptor inalámbrico está descargada o agotada.

Sustituir la batería del interruptor inalámbrico.
NOTA: Aparecerá una ventana emergente de notificación en la aplicación.

El interruptor inalámbrico se muestra sin conexión en la aplicación.

La batería del interruptor inalámbrico está descargada o agotada.

Sustituir la batería del interruptor inalámbrico.

El interruptor inalámbrico está desconectado de la red.

Pulse cualquier botón del interruptor inalámbrico.

NOTA: La primera pulsación no activa el funcionamiento del interruptor inalámbrico.

El dispositivo no puede conectarse con el Hub. Después de pulsar 3 veces el pulsador de arriba a la derecha, el LED del dispositivo parpadea en rojo/verde durante 30 s.

El modo de emparejamiento ha cambiado al modo Bluetooth.

Pulse 3 veces el pulsador de arriba a la derecha del dispositivo y manténgalo pulsado durante 20 s hasta que el LED parpadee en rojo y el dispositivo se reinicie en el modo correcto (modo Zigbee).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?