Showing 6,611 - 6,620 of 9,846 results

Page 662 of 985
  • EVlink Home Smart

    00 www.se.com Schneider Electric Puesta en servicio de eSetup Puesta en servicio de eSetup eSetup es una aplicación personalizada destinada a electricistas para poner en servicio los sistemas de la forma más simple y fácil posible. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison Francia
  • Unica - Detector de movimiento con regulador LED conectado

    Wiser Hub para acceder a él y controlarlo. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison Francia +33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Configuración del dispositivo Configuración del dispositivo La pantalla Detalles del dispositivo le permite configurar el sensor de movimiento con
  • Shutter calibration with Wiser app

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    percentage (A). The shutter opens completely and then it reaches to the desired position set in step 2. The shutter is now calibrated. Shutter with tilting slats On the Control tab, tap All devices or the room tab where the device is located. On the device control screen, in the Position tab, drag the
  • Shutter calibration with Wiser app

    Wiser Micro Module Shades Control – Wiser Home Device user guide

    percentage (A). The shutter opens completely and then it reaches to the desired position set in step 2. The shutter is now calibrated. Shutter with tilting slats On the Control tab, tap All devices or the room tab where the device is located. On the device control screen, in the Position tab, drag the
  • Liste des appareils

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    exemple le niveau de charge de la batterie et l’indication de l’intensité du signal zigbee. Appuyez sur un appareil de la liste pour accéder au Détails de l'appareil. Connectez-vous à l’application. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Appuyez sur Appareils. Liste des appareils : A Indicateur de
  • Support

    Wiser Home – System User Guide (France)

    of the Wiser system. Upload Logs This option allows you to upload log files if you have identified any issues in the app. When you tap on the option, a popup will appear, allowing you to describe the issue. Click OK to generate an ID number for this problem, and then contact the Schneider support
  • Shutter Calibration without Wiser app

    Ovalis - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    the rocker, you can use either top or bottom push-button. Press bottom and top push-buttons for 3 seconds. The status LED blinks green. If the shutter is not in a completely open position, it starts to open and reaches the top position. In this step, If the shutter is already in the open position
  • Configuration de l’appareil

    Unica - Interrupteur à relais 10 A connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    à l’écran Détails de l’appareil. A Nom de l’équipement : Appuyez pour changer le nom de l'appareil. B Emplacement : Appuyez pour attribuer l’appareil à n’importe quelle pièce (salon, chambre, cuisine, etc.). Pour plus d’informations, reportez-vous à Paramétrer l’emplacement du dispositif. C
  • Gérer le fonctionnement des volets sans capteurs de température

    Unica - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    laquelle aucun capteur de température n’est installé. Pour définir la température de référence : Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Autres capteurs de pièce. L’application Wiser Home affiche les pièces sans capteur de température dans la liste (A). Sélectionnez une
  • Fehlerbehebung

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

Page 662 of 985